This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TSW40RF82 EVM "Read DDR to file timed_out_error"

Guru**** 2474710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80, TSW14J57EVM, LMX2582, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330351/tsw14j57evm-tsw40rf82-evm-read-ddr-to-file-timed_out_error

器件型号:TSW14J57EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80LMX2582LMK04828

背景:

我正在尝试重新创建一个与客户使用的 TSW14J56 EVM 和 TSW40RF82 EVM 类似的测试平台。 因此使用的硬件越旧。

由于 TSW14J56 EVM 过时、我的设置采用的是 TSW14J57 EVM 和  TSW40RF82 EVM。

我将浏览  《TSW40RF8x EVM 用户指南》SLAU706A、以确保自己掌握基本功能。

DAC 函数似乎工作正常-我完成了第4.1节并获得了预期结果、可以使用 HSDC v6.00中的 I/Q 多音调发生器在 SA 上生成多音调、如 TSW40RF8x EVM 用户指南第5.2节所述。

但是、当我尝试按照 《TSW40RF8x EVM 用户指南》中有关 ADC 的第5.2节进行操作时、无法成功进行"捕获"。

具体来说、当我运行完这个部分时:

4.2 ADC 输出

按照以下步骤设置 ADC 输出:

•启动 High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 4.2或更高版本

•加载 ini 文件:ADC32RF80_LMF_8821.ini

–确认是加载固件

•更改为复数 FFT

•更改信道1/8 -注: 我可以说, HSDC 软件不能连接到 TSW14J57EVM ,而是选择了通道1/4。

•切换 ADC Output Setup 图标

–单击启用? 请记住本次课程、

–将 ADC Sampling Rate 更改为2949.12M

–将 ADC 输入频率更改为1960M

–将 NCO 更改为–1890M

–将抽取率更改为:12

–按 OK 按钮

•按下"Capture"按钮

•验证 TSW14J56上的 LED D4是否闪烁

•验证 HSDC Pro 中的音调捕获、与图4类似

当我单击"Capture"按钮时、我得到以下消息:

D4 LED 不闪烁。 LED 状态为:D1:ON;D2 OFF;D3 ON;D4 ON;D5 ON D6 OFF;D7 OFF;D8 ON;D9 ON。

有时 D3已经关闭、当我键入时、D2导通(我没有提示)。

我已经看到在使用 DAC 时 D2闪烁、这是我认为应该发生的情况。

另外一项:我的计算机上只有一个可用的 USB 3.0、因此我将 USB 3.0连接到 TSW14J57EVM、并将 USB 2.0连接到 TSW40RF82 EVM。

感谢您为解决此问题提供的任何帮助。

-汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否在加载 ini 文件时分享 HSDC pro 的屏幕截图? 无论在实际 FFT 中还是在复数 FFT 中查看、ADC32RF80_LMF_8821都应具有8个通道。 如果不正确、则说明您的文件有问题。 只是想通过截屏来确认。

    谢谢,Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这个。  我很难添加整个 HSDC 的高分辨率屏幕截图、但这里是一个部分视图、其中包含我认为重要的部分。

    -汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:这是.ini 文件-它应该与随软件安装的文件相同。  我已经查看了其中一些文件、但没有进行任何修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定那个发布的内容、这里是一个屏幕截图。  "通道数量=4"看起来很有意思...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    该 ini 文件为 LMFS=8221、在用户指南中已将 ADC 配置为 LMFS=8821。 令人奇怪的是、当 M=2时、它显示了4个通道。 请尝试使用此 ini 文件执行8821模式。  e2e.ti.com/.../ADC32RF80_5F00_LMF_5F00_8821.ini

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、我刚刚注意到您注意到的相同.ini 文件选择问题、并正在编写此更新:

    正如您所指出的、我已加载:

    ADC32RF80_LMF_8221.ini、 而不是

    ADC32RF80_LMF_8821.inI.

    根据上面粘贴的 UG 中的说明、现在我有8821 (正确的.ini 文件)、但仍有相同的错误:

    LED:

    D4 LED 不闪烁。 LED 状态为:D1:开;D2闪烁;D3 (请参阅下一行);D4亮起;D5亮起;D6熄灭;D7熄灭;D8亮起;D9亮起。

    D3似乎  自己缓慢地在关断和导通之间切换(大约17秒的周期时间)

    D2正在闪烁(我认为这对于 DAC 模式是正确的)和 D4也不会使我认为在 ADC 模式下永远无法实现同步。  你怎么看?

    谢谢- Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、但是通道数问题已经解决。  这只是当我点击"Capture"时的错误消息、这是持续的问题。

    -汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您能否共享寄存器导出?

    此外、还提供了以下页面的屏幕截图:

    • ADC32RFxx→ADC 配置
    • ADC32RFxx→DDC 配置
    • LMX2582
    • LMK04828→PLL1配置
    • LMK04828→PLL2配置
    • LMK04828→时钟输出

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    是-我假设这是通过"Low Level View / Save Configuration"完成的

    也是一项重要更新:  

    如果我先浏览 TSW40RF8x 针对 DAC (4.1)的 UG 说明、然后尝试使用(5.2)部分 DAC 内容、然后选择 ADC (4.2)、则 ADC 无法工作。

    但是、如果我  针对 DAC (4.1)浏览 TSW40RF8x UG 说明、然后直接转到 ADC (4.2)、则 ADC 工作原理如 UG 中所示!  即、唯一的区别是我在尝试 ADC 之前是执行还是跳过了第(5.2)节中的 DAC 操作。

    因此随附了2个.cfg 文件-一个"正在工作"、一个"不在工作"的情况。
    e2e.ti.com/.../8821_5F00_Not_5F00_working.cfge2e.ti.com/.../8821_5F00_working.cfg

    我也会收集你要求的其他东西,但这将是另一天左右的时间,我可以进行这方面的工作。

    谢谢。

    汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PS:这只是在我开始使用正确的.ini 文件后发现,在 UG 中调用!  -汤姆