主题中讨论的其他器件:ADC32RF80、 LMX2582、 LMK04828
背景:
我正在尝试重新创建一个与客户使用的 TSW14J56 EVM 和 TSW40RF82 EVM 类似的测试平台。 因此使用的硬件越旧。
由于 TSW14J56 EVM 过时、我的设置采用的是 TSW14J57 EVM 和 TSW40RF82 EVM。
我将浏览 《TSW40RF8x EVM 用户指南》SLAU706A、以确保自己掌握基本功能。
DAC 函数似乎工作正常-我完成了第4.1节并获得了预期结果、可以使用 HSDC v6.00中的 I/Q 多音调发生器在 SA 上生成多音调、如 TSW40RF8x EVM 用户指南第5.2节所述。
但是、当我尝试按照 《TSW40RF8x EVM 用户指南》中有关 ADC 的第5.2节进行操作时、无法成功进行"捕获"。
具体来说、当我运行完这个部分时:
4.2 ADC 输出
按照以下步骤设置 ADC 输出:
•启动 High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 4.2或更高版本
•加载 ini 文件:ADC32RF80_LMF_8821.ini
–确认是加载固件
•更改为复数 FFT
•更改信道1/8 -注: 我可以说, HSDC 软件不能连接到 TSW14J57EVM ,而是选择了通道1/4。
•切换 ADC Output Setup 图标
–单击启用? 请记住本次课程、
–将 ADC Sampling Rate 更改为2949.12M
–将 ADC 输入频率更改为1960M
–将 NCO 更改为–1890M
–将抽取率更改为:12
–按 OK 按钮
•按下"Capture"按钮
•验证 TSW14J56上的 LED D4是否闪烁
•验证 HSDC Pro 中的音调捕获、与图4类似
当我单击"Capture"按钮时、我得到以下消息:

D4 LED 不闪烁。 LED 状态为:D1:ON;D2 OFF;D3 ON;D4 ON;D5 ON D6 OFF;D7 OFF;D8 ON;D9 ON。
有时 D3已经关闭、当我键入时、D2导通(我没有提示)。
我已经看到在使用 DAC 时 D2闪烁、这是我认为应该发生的情况。
另外一项:我的计算机上只有一个可用的 USB 3.0、因此我将 USB 3.0连接到 TSW14J57EVM、并将 USB 2.0连接到 TSW40RF82 EVM。
感谢您为解决此问题提供的任何帮助。
-汤姆