This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683:如何在不使用抽取的情况下实现两个不同 ADC3683之间的同步采样?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1327217/adc3683-how-to-realize-simultaneous-sampling-between-two-different-adc3683s-without-using-decimation

器件型号:ADC3683

大家好、

希望您做得好。

如何在不使用抽取的情况下实现两个不同 ADC3683之间的同步采样? 两个 ADC3683的输入信号已同时修整。

期待您的回复。

BRS、

达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    您说的是、客户希望同时在两个不同器件中采样吗?

    他们是计划将数字数据汇总还是进行交错?

    无论是哪种方式、它们都需要创建一个将所有模拟输入连接在一起的模拟输入网络。

    如果他们计划求和、则他们需要在时钟上执行相同的操作、如果他们计划交错、那么您需要在每个时钟/器件之间使用一个移相器。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的帮助。 是的、客户尝试 同时提供两款不同器件的样片。 输入来自功率分频器、因此它们是完全相同的。 输出将会交错。

    客户问如何保证两个 ADC3683同时采样?  

    无论如何,他们都需要创建一个将所有模拟输入连接在一起的模拟输入网络。

    根据上述内容、分压器用于输入。

    如果他们计划求和,则他们需要在时钟上执行同样的操作,如果他们计划进行交错,则您需要在每个时钟/设备之间设置移相器。

    对于上述内容、您是说客户需要做的是应用 所需的 输入和时钟、ADC3683将会正常工作。 不需要任何其他配置? 就像其他一些用于同步的 SYNC 引脚一样?

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、

    时钟输入的长度必须与公共时钟源相同。 这将保证两个 ADC 在完全相同的实例中进行采样。 由于在旁路模式下没有激活的内部时钟分频器、所以不需要 SYNC 引脚。 但是、如果客户想要使用抽取模式进行评估、我强烈建议连接 SYNC 引脚、这种模式在这些较新的产品中很常见。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    你们中有些人的评论不正确。

    请阅读这篇较早的文章、了解 ADC 求和与交错 ADC 之间的区别。

    所有时钟和模拟输入都需要来自一个源、并且必须具有匹配的长度、但进行交错时、需要对每个 ADC 之间的时钟进行相移、如下面的链接所述。

    www.analogue.com/.../multichannel-a-d-converters.html

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    谢谢你这么多的答复。 此应用手册与实际用法之间存在一些差异。

    我们 没有 使用交叉 两个通道。 我们将  分别使用2个 ADC3683采样信号。 两个3683之间共有4个通道。 每个通道以相同的相位对相同的正弦波进行采样。 测试的结果是、两个3683输出的波形相位有时会不同步。 由于 我们还没有看到 ADC3683内的任何 NCO 和下采样模式、因此手册中提到的 SYNC 引脚不能用作同步芯片的同步引脚。 那么、在这种情况下、我们的问题是 ADC3683是否支持同步、如果支持、如何确保输出同步?

    期待您的回复、谢谢!

    BRS

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您能帮助审查并支持此申请吗?

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、我刚才与 Rob 谈过这件事、因此我将代表他发布消息。

    我们仍然对系统设计不确定。 例如、在上面的消息中、您会提到输入来自功率分压器。 这是模拟输入通道还是时钟输入?

    如果时钟输入对齐、则保证 ADC 在完全相同的实例中存储采样、只要时钟布线完全相同。 在上述条件下、数据不会在 FPGA 上对齐的唯一原因是与器件之间的 DCLKIN 阶段有关。 DCLKIN、DCLK 和 FCLK 如何路由? FPGA 在所有这些输入上都满足时序要求至关重要。

    我们也不能完全理解信号偶尔会不同步的含义。 您是否可以指定更多信息、偶尔还可以共享好的和坏的捕获的图像?

    谢谢,Chase