This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98640QML-SP:电源调整更改错误

Guru**** 2473430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM98640QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1319202/lm98640qml-sp-power-trimming-change-error

器件型号:LM98640QML-SP

您好!

我的客户正在使用 LM98640QML-SP、如下所示。

使用以下过程设置器件时、输出信号中会发生错误。

  步骤1:打开电源

   第2步:设置 PGA 功率修整= 0x09 [0000 1001]

                  设置 ADC 功率修整= 0x00 [0000 0000]

                  

在步骤1之后、输出正常、如下面左侧所示、但在步骤2之后、输出中会出现错误、如右侧所示为"异常"。

这种症状在重复测试时随机出现。

请告诉我们此错误的原因以及如何解决。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否遵循以下初始化方案?  

    您是否还遵循以下建议?  

    器件初始化后、您是否可以 使用 SPI 应用"主器件断电"、并通过观察电源电流来确认器件确实正在断电? 这将检查 SPI 是否确实在工作。  

    此外、您是否真的关心在器件初始化期间输出是否切换? 这可能是意料之中的事情。 您能否在器件初始化后提供一个等待时间(例如100us)、然后检查输出是否随机切换?  

    谢谢。  

    K·N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    感谢您的答复。

    以下是客户的回复。

    1.他们遵循了上面的初始化方案。

    2. SCLK 当前正在使用20Mhz 或以下的频率。 (1~2MHz)

    3.始终提供主时钟。

    4.在器件初始化后执行主器件掉电时、器件电源电流会降至关断电平。
    主器件断电后、它从正常活动状态响应到异常活动状态、必须为 PGA 缓冲器执行断电和上电以恢复正常状态。

    请告诉我们客户最初询问的问题的原因和解决方案。

    Br、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    客户问题是否有任何更新。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    不清楚客户为什么会关心此问题。 您能否回答我之前沟通中的另一个待定问题(见下文)?

    客户为何 关心在器件初始化期间输出是否切换? 这可能是意料之中的事情。 您能否在 步骤2 (器件初始化)之后给出一个等待时间(比如100us)、然后检查输出在等待时间之后是否随机切换?  

    谢谢。  

    K·N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    以下是客户的回应。

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    1.我们将打开/关闭该器件以设置 LM98640的偶数/奇数标志。

    2.我觉得有一个错误的沟通。 这是在复位后出现的症状、而不是在复位过程中出现。
    在器件打开且 PGA/ADC 功率调整改变后、确认输出异常。
    由于数据不仅要在100微秒后进行检查、而且还要在几秒钟后进行检查、所以我不认为初始化时间是导致这种症状的原因。

    如果更改 PGA/ADC 电源修整、正常运行是否需要任何其他控制?

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    很抱歉耽误你的时间。 您能否分享以下信息?  

    1.输出是什么意思? 是 TXFRM、TXOUTI 还是 TXCLK? 您是否可以 将示波器与 INCLK 一起使用来探测这些信号?  

    2.您只在一台设备上还是在多台设备上看到这种情况?  

    3. 是否在初始化方案中编写步骤4? 您 不能在上电后将此步骤写入方案中、并检查输出是否正确吗?  

    谢谢。  

    卡尔蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik。

    我们在前面提出了哪个 LM98640异常运行的问题。

    首先、这些异常运行是在初始化时间之后。

    发生异常操作后(我们被识别为主电源关闭后出现异常操作)。
    我们要解决该问题、
    PGA 缓冲器电源关闭->打开
    结果:异常至正常运行
    它是否为我们的案例提供了解决方案?
    这条评论是您在百忙之中
    1.我们确认正常运行、所以时序图正常运行。
    2.我们使用多个设备。 (10个 LM98640)
    3.我们是在正确操作的初始化方案。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、  

    好的。 我知道您在多个器件上看到过此问题。

    一些问题-  

    1.在下图中、您能详细说明您观察到的情况吗?  

    2.您的 INCLK (主时钟)频率是多少?

    3.因此,在进行功率修整时,您会看到异常行为(第7.3.8节)。 如果您执行 PGA:power-down -> power-up,则行为恢复正常。 是这样吗?  

    4. 在下面的初始化方案中、您能否共享您在步骤3和步骤4中写入的所有寄存器?

    5. 您可以按照此 E2E 主题上的说明操作吗?  上电后、除了保留的寄存器外、您将必须写入所有基线寄存器。 我希望您能立即这样做。  

    谢谢。  

    K·N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

    以下是您的问题答案。

    1.在下图中、您能详细说明您观察到的情况吗?  

    答案

    -。 LM98640具有偶数/奇数标志。 因此、器件开启和关闭是为了获得所需的偶数/奇数信号。

    -。 我们期望正常运行、如图所示。

    -。 但某些器件运行异常操作、

    2. 您的 INCLK (主时钟)频率是多少?

    答案

    -。 23.5Mhz 所用的主时钟。

    3.因此,在进行功率修整时,您会看到异常行为(第7.3.8节)。 如果您执行 PGA:power-down -> power-up,则行为恢复正常。 是这样吗?   

    答案

    -。 我不明白第7.3.8节、但在 PGA 断电和上电控制寄存器后、出现正常操作的异常情况。

    4. 在下面的初始化方案中、 您能否共享您在步骤3和步骤4中写入的所有寄存器?

    答案

    -。 是的、我们操作正确。 我们将寄存器设置为所用的主时钟23.5Mhz。

    5.5. 您可以按照此 E2E 主题上的说明操作吗?  上电后、除了保留的寄存器外、您将必须写入所有基线寄存器。 我希望您能立即这样做。  

    答案

    -。 可以。 我们设置基准寄存器、然后更改 PGA 功率调整以实现优化。 (PGA 电源修整001)。 根据数据表、LM98640可能会改变功率调整以实现优化。

    -。 微调后出现的误差。 主器件断电->开启行为、LM98640运行异常。

    -。 然后是 PGA 断电和上电序列波束、LM98640正常运行。

    -。  为什么?