Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997
您好 TI 社区
我们将 DAC161S997用于4 - 20 mA 电流传输。
下面随附的是电路原理图。

我们在启动该电路时遇到了问题、即、使用 SPI 将各种十六进制值写入 DACCODE 寄存器时、输出回路电流不会从4变为20mA。
我们有以下观察结果。
流经环路电阻器的电压(250R)为0.873V、这意味着流经电阻器的电流为 apox .3.49 mA、可能是 ERR_LOW 寄存器中的默认值。 我们给出的环路电压为24V。
我们已尝试将 ERR_CONFIG 寄存器的 MASK_LOOP_ERR 位设置1、并尝试相同的设置、但观察结果没有变化、如果我们看到 DACCODE 值、则回路电流没有变化(我们是通过读取整个回路电阻上的电压来测量电流)。
可能是什么原因? 欢迎提出调试这一问题的任何建议。
提前感谢您。
此致、
Adarsh.