This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161S997:(4 - 20mA) DAC161S997中无回路电流变化

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331108/dac161s997-no-loop-current-variation-in-4---20ma-dac161s997

器件型号:DAC161S997

您好 TI 社区

我们将 DAC161S997用于4 - 20 mA 电流传输。

下面随附的是电路原理图。

我们在启动该电路时遇到了问题、即、使用 SPI 将各种十六进制值写入 DACCODE 寄存器时、输出回路电流不会从4变为20mA。

我们有以下观察结果。

流经环路电阻器的电压(250R)为0.873V、这意味着流经电阻器的电流为 apox .3.49 mA、可能是 ERR_LOW 寄存器中的默认值。 我们给出的环路电压为24V。

我们已尝试将 ERR_CONFIG 寄存器的 MASK_LOOP_ERR 位设置1、并尝试相同的设置、但观察结果没有变化、如果我们看到 DACCODE 值、则回路电流没有变化(我们是通过读取整个回路电阻上的电压来测量电流)。

可能是什么原因? 欢迎提出调试这一问题的任何建议。

提前感谢您。

此致、

Adarsh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh,


    我需要更多有关如何设置器件的信息。 您能否提供更多有关如何为器件供电以及+24V 返回电压位于何处的信息? 24V 的负极连接不应与 DAC161S997的接地/ComA/COMD 相同。 这是数据表中的一个图表:

    环路的电压未连接到器件的接地端。 虽然回路电源未完全隔离、但必须使其相对于 DAC 电源悬空。 环路电压通过环路电流乘以40Ω(如图所示)低于地电平。

    此外、您是否检查了 SPI 通信的时序? 我认为器件在 SCLK 的下降沿设置数据、并在 SCLK 的上升沿计时输入数据。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Joseph

    非常感谢您的答复。

    DAC 的接地端和电流环路是完全隔离的。

    我们通过在 ERR_CONFIG 寄存器的 MASK_SPI_TOUT 和 MASK_SPI_ERR 位中写入1来解决该问题。  

    感谢您的提示帮助。

    Adarsh.