This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD28:)AFE58JD28 JESD 2通道模式(__LW_AT__2 μ A

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331797/afe58jd28-about-afe58jd28-jesd-2-lane-mode-2

器件型号:AFE58JD28

请,"红色框中标记的表9-18 μ s、还支持抽取因子=6、每通道8ADC 模式?
然后、没有类似于 AFE58JD28数据表中 AFED8JD48所述的160X/80X/40X/20X 模式。 我不知道这两款芯片的内部硬件是否相同?

如果将以下两幅图结合起来可知、每通道8ADC 模式可以支持的最高 ADC 采样率为40MHz



 但是、下方的数据速率低于芯片的6.4Gbps。 请帮助解释为什么不支持它?
8 (AD)*2 (I+Q)*16位*80M*10/8/6=4.267Gbps

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解了问题。  我将找出 M=6的详细信息并尽快与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    160x 模式表示-每条通道8ADC - ADC 分辨率为16位,JESD 中有8位到10位编码- SO 8 (每条通道 ADC)*16 (分辨率)*10/8 (JESD 编码)  

    同样80x 均值(每通道4 ADC ), 40x 均值(每通道2 ADC )  

    通过6倍抽取和混频器启用,您不能在 FS = 80 MHz 时达到每条通道8adc。 在每通道8adc 模式下,无论抽取率如何,支持的最大 FS 都是40MHz。

    但您可以将 ADC 设置为每通道4 ADC 模式,并根据使用的压缩设置对2个 CML 通道进行断电。 因此、系统中实际上将使用2个 CML 通道。

    下表将显示 DEMOD 输出格式和 JESD 最大支持速度