请,"红色框中标记的表9-18 μ s、还支持抽取因子=6、每通道8ADC 模式?
然后、没有类似于 AFE58JD28数据表中 AFED8JD48所述的160X/80X/40X/20X 模式。 我不知道这两款芯片的内部硬件是否相同?

如果将以下两幅图结合起来可知、每通道8ADC 模式可以支持的最高 ADC 采样率为40MHz


但是、下方的数据速率低于芯片的6.4Gbps。 请帮助解释为什么不支持它?
8 (AD)*2 (I+Q)*16位*80M*10/8/6=4.267Gbps
谢谢!