This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:用于驱动 ADS1278的推荐 FDA 电路

Guru**** 2382090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, THP210, THS4521
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332115/ads1278-recommended-fda-circuit-for-driving-ads1278

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: THP210THS4521

在 ADS1278数据表中、图89和90显示了推荐用于驱动 ADC 通道的 FDA 电路。 为什么建议在反馈路径之前放置49.9欧姆电阻器、这些电阻器的用途是什么? 我看到过这些电阻器放置在反馈路径之后并与额外并联电容器一起构成一阶滤波器的拓扑、但我没有看到反馈路径之前与这些电阻器的拓扑结构。 另外、1.5nF 电容器产生的截止频率是多少(图88)? 是1.5nF 和1k 反馈电阻器组合在一起吗?

谢谢。

露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucy,

    为了实现 ADC 的整体良好性能、需要在 AINP 和 AINN 输入之间放置一个2.2nF 差分电容器。  这显示在图88中。  50欧姆电阻器旨在确保放大器稳定性;如果没有这些电阻器、驱动2.2nF 负载的放大器将变得不稳定。  如 ADS1278数据表中所示、将它们放置在反馈环路内将使得放大器能够补偿由 ADS1278输入的有效输入电阻和50欧姆电阻器造成的增益误差。  不过、这样做之后、需要额外的1.5nF 电容器来确保放大器环路稳定性。  这样可以将输入放大器的总带宽减小到大约 f-3dB=1/(2*pi*1.5nF*1k)=106kHz。  这会导致数字滤波器通带中的信号发生一定的衰减、这可能是 O.K.、但具体取决于您的系统要求。

    如果您对低频输入信号感兴趣、这种方法非常好、尤其是对于直流精度。  但是、如果您希望优化交流性能、SNR 和 THD 以及数字滤波器截止频率附近的更高频率、那么将电阻器放在反馈环路之外将是最佳选择。

    是的、输入信号截止频率约为1.5nF 和1kOhm 反馈电阻。

    请观看此 TI 高精度实验室视频、其中讨论了驱动容性负载时用于提高放大器稳定性的双反馈方法。

    https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/1/3816841626001/4080336905001.mp4/subassets/opamps-stability-isolation-resistor-presentation-quiz.pdf

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    非常感谢您的及时响应。 我对低得多的频率信号感兴趣、并且采样频率可能低于最大速率。 能否增加1.5nF 电容器的大小来为滤波器提供较低的截止频率? 同时保持2.2nF 和49.9欧姆电阻器相同。

    49.9欧姆电阻器和2.2nF 电容器是否会产生另一个具有超高截止频率的滤波器、例如~730kHz? 能否增加2.2nF 电容器的大小来更改该截止频率?

    谢谢。

    露西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucy,

    是的、您可以调整所有这些值。  增加1.5nF 来降低输入带宽是最简单的更改。  您也可以更改输出滤波器、但这会影响稳定性、需要对电路进行全面分析、以确保仍然具有良好的相位裕度。

    我建议保留49.9 Ω 和2.2nF 电容器不变、仅调整1.5nF 反馈电容器。  我们在图89中提供了使用低速模式(低带宽模式)的一些建议。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Keith。 如果使用不同的差分放大器、例如 THP210DGKT、这些注意事项/建议值是否会发生变化?

    如果我保持49.9和2.2nF、能否将差动放大器拓扑更改为更高阶巴特沃斯型滤波器、例如 TI FDA 应用手册中显示的此电路、但在反馈路径之前使用两个 R4 (C3将是2.2nF)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucy,

    是的、您应该能够进行这些更改。  为了保持频率稳定性、反馈电容器仍需要直接连接在输出和输入之间。  由于 THP210的输出阻抗和频率响应与 THS4521不同、因此反馈环路中49.9 Ω 电阻器以及反馈电容器的确切值可能需要调整。

    THP210的 SPICE 模型非常好、可用于验证稳定性以及整体输入信号频率响应。

    此致、
    基思