Other Parts Discussed in Thread: ADS8881
您好,
NI EMERSON 的一位客户对 ADS8881有疑问。 请帮助进行分析:
【我正在设计一个基于 ADS8881的数据采集系统以便从0 ~100kHz (差分信号)捕获正弦波信号、 我的信号源有一点噪声、因此我需要添加一个外部低通滤波器来实现 ADS8881的最佳动态性能、 我的问题是、为了在该应用中实现最佳的 SNR 和 THD、ADS8881最好选择哪种类型的低通滤波器? 我想使用高阶 RLC 低通滤波器或 MFB 低通滤波器、 或者是否有其他更好的解决方案? 是否可以 在此应用中实现 ADS8881的数据表性能(100dB SNR、-115dB THD)? 请提供帮助!
下面是信号源的 FFT。
]
此致
凯林