This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8881:用于 ADS8881的最佳低通滤波器、可实现最佳动态性能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1326573/ads8881-best-low-pass-filter-for-ads8881-to-achieve-best-dynamic-performance

器件型号:ADS8881

您好,

 NI  EMERSON 的一位客户对 ADS8881有疑问。 请帮助进行分析:

【我正在设计一个基于 ADS8881的数据采集系统以便从0 ~100kHz (差分信号)捕获正弦波信号、  我的信号源有一点噪声、因此我需要添加一个外部低通滤波器来实现 ADS8881的最佳动态性能、  我的问题是、为了在该应用中实现最佳的 SNR 和 THD、ADS8881最好选择哪种类型的低通滤波器?  我想使用高阶 RLC 低通滤波器或 MFB 低通滤波器、 或者是否有其他更好的解决方案?   是否可以 在此应用中实现 ADS8881的数据表性能(100dB SNR、-115dB THD)? 请提供帮助!

下面是信号源的 FFT。

 ]

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    请将它们指向 ADS8881数据表的"应用"部分。 我们提供了多项信号链建议、针对各种输入信号类型和性能目标进行了优化。 他们的输入电路现在看起来是什么样的?

    此外、噪声可能来自除输入信号源之外的其他源。 他们如何知道上图中的噪声来自源、而不是来自其他 有源组件? 噪声也可能由 PCB 布局、电源、基准电压等引起。 一般而言、低通滤波器并不总是解决方案、因为这取决于噪声如何耦合到 ADC 中。

    ADS8881具有直接连接到开关电容器采样网络的低输入阻抗。 因此、在为此类 ADC 设计输入电路时、低电感非常重要。 我认为 RLC 滤波器不适合此类器件、因此、MFB 放大器电路可能是一个不错的起点。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan M ü,

    非常感谢您的答复。

    我在尝试开发两种不同的滤波器、一种是低通滤波器、另一种是带通滤波器、尝试找出最佳的一种。  我将在完成后尝试把输入电路放在这里。  还有一些问题、TI 滤波器设计工具不 支持差分设计、而且 TI 滤波器专业版工具似乎不支持带通滤波器、对此有什么建议吗?  

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在高速放大器论坛发帖、获取有关设计差分有源滤波器设计的提示。

    此致、

    瑞安