请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:PCM2903您好!
我正通过 USB 将 PCM2903EVM 连接到 Linux PC 作为 ADC 以实现测量数字化。 但我需要 在另一个 PCM2903EVM 中通过 DAC 同时播放声音文件、最好通过同一台 Linux PC 上的另一个 USB 插头进行连接。 PC 上的不同应用正在使用每个装置。 这会是个问题吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.