This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903EVM:我能否将2个 PCM2903EVM-s 连接到一台 Linux PC、同时将1个用作 ADC、1个用作 DAC?

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333225/pcm2903evm-can-i-connect-2-pcm2903evm-s-to-one-linux-pc-and-simultaneously-use-1-as-adc-and-1-as-dac

主题中讨论的其他器件:PCM2903

您好!

我正通过 USB 将 PCM2903EVM 连接到 Linux PC 作为 ADC 以实现测量数字化。 但我需要 在另一个 PCM2903EVM 中通过 DAC 同时播放声音文件、最好通过同一台 Linux PC 上的另一个 USB 插头进行连接。 PC 上的不同应用正在使用每个装置。 这会是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我认为这不存在问题。 无论您的用例是奇怪的、因为 PCM2903能够同时使用 ADC 和 DAC。 您是否在运行这两个系统时遇到问题、或者您是否试图模拟一个更大的系统?

    谢谢。
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    可能我太担心了? :-)

    我考虑使用2个单独的 PCM2903单元的原因是、我担心输入信号(通过 ADC)和输出信号(通过 DAC)可能会相互影响-串扰噪声和失真? 这不是音频应用、而是用于科学测量的系统(通过 ADC)。

    因此、欢迎您提出任何意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    我明白了。 可能您的测量需要额外的精度、但两个通道不应以任何显而易见的方式相互影响。 当然、这取决于布局、但我建议您仅尝试使用一个 EVM。 它可能会为您节省精力和成本。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将尝试该功能。 :-)