主题中讨论的其他器件: Strike
大家好!
我们在设计中使用 ADS1248、该器件提供±2.5V 的双极电压、IEXC1激励电流为1mA、基准电压为2.048V。
每个通道上的最大模拟输入保护由 TVS5.0SMJ20CA 或 VS-MBRS1100-M3/5BT 保证、如下面的原理图所示:
我们正在寻找 TI 专家提供的建议、以便了解该实施方案是否正确且充分、从而保护器件免受雷击瞬变的影响 引脚注入测试波形 A、4级:
- 波形3、电平4、DO-160G = 1500V/60A、VOC 图22-3、1 MHz
- 波形4、电平4、VOC DISC/ISC = 750V/150A、DO-160G 图22-4
非常感谢您的帮助。
卡盘。