This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS117L11:基准采样电路的属性

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS117L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1334810/ads117l11-properties-of-reference-sampling-circuit

器件型号:ADS117L11

您好!

我正在设计一个包含 ADS117L11 AD 转换器的电路板。 现在、我在确定基准驱动器的尺寸方面遇到了困难(我希望它是全差分、因此我需要缓冲 Refp 和 Refn)。 在数据表的第30页中、给出了基准输入的简化电路、同时内部开关与 fmod (在我的案例中为26 MHz)切换

现在看一下 C_REF 的值和寄生开关电阻(也可能包括引脚寄生电感)、我需要将驱动器设计为不同的。 是否有关于这些值的任何信息?  尤其是电容很难猜到。

谢谢、此致、

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    CREF 大约为9.5pF。  内部开关电阻约为50 Ω、但这并不会真正影响外部驱动器行为、因为该值决定了内部趋稳至理想输入源的情况。

    假设您的外部基准电容相对较大、为100nF 或更高、那么您可以将输入建模为有效电阻:

    rref-eff = 16k ||(1/CREF*f-MOD) 注意:与等效于16kOhm 的开关电容并联了一个额外的负载。

    CREF = 9.5pF

    对于高速模式、F-MOD = f-CLK/2、内部时钟分频器1

    例如、25.6MHz 时的等效输入电阻、高速模式。

    rref-eff = 16k || 1/(9.5p*12.8M)= 5.43k Ω

    Vref = 2.5V、IREF = 2.5/5.43k = 460uA 时的基准输入电流、这与图6-56非常一致。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助! 此电阻很重要、因为它会抑制外部电容、采样电容、引脚寄生电感以及电容之间的串联谐振。 但对于50欧姆电阻、这不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!