您好!
我正在设计一个包含 ADS117L11 AD 转换器的电路板。 现在、我在确定基准驱动器的尺寸方面遇到了困难(我希望它是全差分、因此我需要缓冲 Refp 和 Refn)。 在数据表的第30页中、给出了基准输入的简化电路、同时内部开关与 fmod (在我的案例中为26 MHz)切换

现在看一下 C_REF 的值和寄生开关电阻(也可能包括引脚寄生电感)、我需要将驱动器设计为不同的。 是否有关于这些值的任何信息? 尤其是电容很难猜到。
谢谢、此致、
克里斯蒂安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在设计一个包含 ADS117L11 AD 转换器的电路板。 现在、我在确定基准驱动器的尺寸方面遇到了困难(我希望它是全差分、因此我需要缓冲 Refp 和 Refn)。 在数据表的第30页中、给出了基准输入的简化电路、同时内部开关与 fmod (在我的案例中为26 MHz)切换

现在看一下 C_REF 的值和寄生开关电阻(也可能包括引脚寄生电感)、我需要将驱动器设计为不同的。 是否有关于这些值的任何信息? 尤其是电容很难猜到。
谢谢、此致、
克里斯蒂安
Christian、您好!
CREF 大约为9.5pF。 内部开关电阻约为50 Ω、但这并不会真正影响外部驱动器行为、因为该值决定了内部趋稳至理想输入源的情况。
假设您的外部基准电容相对较大、为100nF 或更高、那么您可以将输入建模为有效电阻:
rref-eff = 16k ||(1/CREF*f-MOD) 注意:与等效于16kOhm 的开关电容并联了一个额外的负载。
CREF = 9.5pF
对于高速模式、F-MOD = f-CLK/2、内部时钟分频器1
例如、25.6MHz 时的等效输入电阻、高速模式。
rref-eff = 16k || 1/(9.5p*12.8M)= 5.43k Ω
Vref = 2.5V、IREF = 2.5/5.43k = 460uA 时的基准输入电流、这与图6-56非常一致。

此致、
N·基思
精密 ADC 应用