This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1204:有关累加器的阐述

Guru**** 2796875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332638/amc1204-clarification-on-accumulator

器件型号:AMC1204

嗨、大家好、我正在查看 SBAA094、我不明白 SINC 滤波器在 VHDL 代码中有关输入位流的行为:

-... 000000 ... 表示- Vref
-。。111111。。 表示 Vref
-.. 0101010 ..表示0V

复位时 DELTA1设置为0x00 (我们使用十六进制表示法)、但当 Mout = 1时、DELTA1将递增。
无法降低 DELTA1?

M=1、则 Delta = Delta+1

不应该是 M=0、那么 Delta = Delta-1?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    为什么要减1 DELTA1? 该代码基于图13、应保持一致。 如果有理由需要减小 DELTA1、您始终可以复制并修改它、使其最适合您的应用程序。 请告诉我。

    此致、
    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉 Eva,自从我不使用 VHDL 以来已经过去了很多年了,我仍在尝试模拟模块...

    首先、我对 FF1的+/-输入 感到困惑。。。

    它看起来是这样的触发器、然后我期望 DELTA1作为 STD_LOGIC、但看一下 VHDL 代码、它似乎是由于 STD_LOGIC_VECTOR 而产生的加法计数器。

    总线宽度为25位、那么它是25位 sinc3滤波器还是需要保持额外位的24位滤波器?

    在原理图上只能看到2个积分器块、而3个微分器块不应该成对、那么3个和3个都不应该成对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    我无法看到您插入的图片、但我假设它是我在下面发布的图片。

    在上图中、红色块充当第一个积分器。  由于一个调制器的输出只为'0'或者'1'、积分器只在 Mout = 1时有效地积累、而在 Mout 为'0'时不发生改变。  

    由于滤波器增益加上原始1位输入(Mout)、总线宽度为25。  下表显示了基于抽取率的输出大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MMH…… 我进行了仿真、我不知道我错了什么...

    我创建了 SDO 信号模拟调制器输出、SCK 是基准时钟、而 SCk4是抽取器的输出时钟。
    第一部分是正斜率、其中 SDO 从00000000开始... 至...11111111 (SBAA094的图3)、然后再次返回到00000。

    我希望 CN5从0000开始、增加到正值(正斜率结束)、然后返回到0000。

    此处使用的代码:

    -- sinc3 vhdl code from SBAA094
    
    
    library IEEE;
    use IEEE.std_logic_1164.all;
    use IEEE.std_logic_unsigned.all;
    
    
    
    entity FLT is
    
    
    
    port(RESN, MOUT, MCLK, CNR : in std_logic;
                           CN5 : out std_logic_vector(4 downto 0)
    );
    
    end FLT;
    
    
    architecture RTL of FLT is
     signal DN0, DN1, DN3, DN5 : std_logic_vector(4 downto 0);
     signal CN1, CN2, CN3, CN4 : std_logic_vector(4 downto 0);
     signal DELTA1 : std_logic_vector(4 downto 0);
    
     begin
     process(MCLK, RESn)
        begin
           if RESn = '0' then
              DELTA1 <= (others => '0');
    
           elsif MCLK'event and MCLK = '1' then
     
              if MOUT = '1' then
                 DELTA1 <= DELTA1 + 1;
              end if;
           end if;
        end process;
     
    
    
     process(RESN, MCLK)
        begin
           if RESN = '0' then
              CN1 <= (others => '0');
              CN2 <= (others => '0');
           elsif MCLK'event and MCLK = '1' then
              CN1 <= CN1 + DELTA1;
              CN2 <= CN2 + CN1;
           end if;
        end process;
     
    
    
    process(RESN, CNR)
       begin
          if RESN = '0' then
             DN0 <= (others => '0');
             DN1 <= (others => '0');
             DN3 <= (others => '0');
             DN5 <= (others => '0');
          elsif CNR'event and CNR = '1' then
             DN0 <= CN2;
             DN1 <= DN0;
             DN3 <= CN3;
             DN5 <= CN4;
          end if;
       end process;
     
       CN3 <= DN0 - DN1;
       CN4 <= CN3 - DN3;
       CN5 <= CN4 - DN5;
    end RTL;

    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    use ieee.numeric_std.all;
    
    -- per le funzioni di output su console
    use STD.textio.all;                     -- basic I/O
    use IEEE.std_logic_textio.all;          -- I/O for logic types
    
    
    entity sinc_filter is
    end sinc_filter;
    
    architecture Behavioral of sinc_filter is
    
    
    
    signal sck, sck4 : std_logic; -- clock signals: sck = clock signal from modulator, sck4 = clock signal for output sampling frequency
    signal SDO :std_logic; -- output signal from modulator
    signal reset : std_logic; -- reset signal
    signal CN5 : std_logic_vector(4 downto 0); -- sinc3 output
    
    
    
    
    -- for debug
    constant DataWidth : integer := 6; -- larghezza in bit del bus
    signal a_slv : std_logic_vector((DataWidth-1) downto 0); -- se DataWidth  is 5 , allora a_slv va da 4 a 0 (5 bit)
    signal sck2 :std_logic;
    signal w : std_logic;
    signal bi : std_logic_vector((DataWidth-1) downto 0);
    
    
    
    -- sinc3 filter
    component FLT is
    port(RESN, MOUT, MCLK, CNR : in std_logic;
                           CN5 : out std_logic_vector(4 downto 0)
    );
    end component;
    
    
    
    
    
    
    begin
    -- qui assegno i segnali al componente in esame
    -- port map: component pin => testbench signal
    
    dut: FLT port map (
    
    RESN => reset,
    MOUT => SDO,
    MCLK => sck,
    CNR => sck4,
    CN5 => CN5
    
    
    );
    
    
    
    
    -- qui mi sembra io faccia partire dei processi concorrenti
    
    stim_proc: process
    begin        
       -- hold reset state at startup
         reset <= '0';
       wait for 1 ns;    
        reset <= '1';
       wait;
    end process;
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    serialize_proc: process
    
    variable b : integer := 0; -- contatore di bit, b7, b6, b5, ....
    variable it : integer; -- contatore iterazioni
    
    
    begin
    -- inizializzo le variabili e i segnali
    sck <= '0';
    sck2 <= '0';
    sck4 <= '0';
    w <= '0';
    a_slv <= (others => '0'); -- inizializzo tutto a 0  
        wait for 1 ns;
    
    
    -- da adesso parte la simulazione vera e propria3
    
    for it in 0 to 22 loop
    b := (DataWidth); -- se io faccio partire b da 4, allora ho solo 4 passaggi nel ciclo while, se lo faccio partire da 5 allora ne ho 5
    
    while (b>0) loop
    bi <= std_logic_vector(to_unsigned(b-1, bi'length));
    SDO <= a_slv(b-1);
    
    wait for 10 ns;
    sck <= not(sck);
    
    if (sck = '1') then
    b := b-1;
    sck2 <= not(sck2);
    if (sck2 = '1') then
    sck4 <= not(sck4); -- sck4 period is 4 times sck period
    end if;
    end if;
    
    end loop;
    
    if (it < 20) then -- let's shift right to increase density of '1' in SDO signal
    a_slv <= a_slv((DataWidth-2) downto 0) & '1';
    end if;
    
    if (it > 34) then -- let's shift left to decrease density of '1' in SDO signal
    a_slv <= '0' & a_slv((DataWidth-1) downto 1) ;
    end if;
    
    w <= not(w); -- for debug purposes only
    
    end loop;
    
    
    
    wait;
    end process;
    
    
    
    end Behavioral;
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、将总线宽度增加到7位、CN5输出看起来与预期结果一致。