This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BP-ADS7128:无法连接到 MSP432E401Y 2号设备

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BP-ADS7128, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332473/bp-ads7128-failed-to-connect-to-msp432e401y-device-2

器件型号:BP-ADS7128
主题中讨论的其他器件: ADS7128

您好!

我遇到的问题与中报告的问题相同:

BP-ADS7128:无法连接到 MSP432E401Y 器件-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

我已经检查了以下内容:

  • 已插入"调试端口"的 USB 电缆
  • 移除 JP6并将其置于 JP1中间位置
  • 设备管理器显示:
    • XDS 绿色 LED 亮起、D1亮起、D3闪烁  

每次 我尝试执行"编程设备"时、都会出现以下屏幕:

XDS110 LED 熄灭、器件管理器显示;

我尝试了几次,并与第二个 LaunchPad 具有相同的结果。

你有什么想法,可能会在这里错什么?

此致、

路德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwin:

    欢迎来到 E2E 论坛!  基本上您缺少固件更新的驱动程序关联。  按照以下文章中的下载说明进行操作:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues/3380582?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pamb%252525252525252520driver#3380582

    PAMB 是 LP 的压缩版本。  您需要手动将 Tiva 器件固件更新与 POST 目录中的驱动程序相关联。  要关联的正确驱动程序是 boot_usb.in。  这应该是唯一需要更新的驱动程序。  建立此关联后、固件更新应该适用于您。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的支持。

    安装驱动程序后、我能够成功刷写我的两个板中的一个。 第二个电路板似乎开始下载(红色 LED 闪烁很短的时间)、然后中止。

    成功刷新电路板后、将 USB 电缆更改为数据端口。 然后同样发生在这里的 Decribed :

    BP-ADS7128:BP-ADS7128:硬件未连接-数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    GUI 未识别该板: "硬件未连接。 请将目标设备插入计算机的 USB 端口..."

    将 USB 电缆插入数据端口时、设备管理器中未显示 COM 端口、但显示以下情况:

    我已经检查了以下内容:

    • BP-ADS7128电路板上的3.3V 电压:存在。
    • 我尝试按 SW1来复位电路板:不成功(只有器件管理器中的 TivaWare 消息消失并重新出现)
    • 25MHz 晶体振荡器在振荡器

    提前感谢您提供进一步讨论的提示。

    此致

    路德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwin:

    如果您看到的是 TivaWare 器件固件升级、则表示电路板未正确刷写程序、表示已擦除闪存。  如果电路板刷写正确、那么您应该会在 COM 端口驱动程序部分下看到 acctl 器件。  GUI 正在寻找能够连接的合适 COM 端口、但由于没有加载程序、程序本身实际上并未运行。  尝试再次刷写电路板。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    在一些检索之后,我能够正确地刷写板。 ACCtrl 器件现在显示在器件管理器中。

    但我仍然无法连接到 ADS7128配置工具。 未找到端口:

    我尝试用 EEPROM  加载器 https://dev.ti.com/gallery/view/PADC/EEPROM_Loader/ver/1.4.1/编写 EEPROM 。 使用此工具可以连接 ACCTRL 器件并且 EEPROM 写入成功。

    我尝试了第二块 BP-ADS7128电路板、但没有成功。

    你有什么想法吗?

    此致、

    路德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwin:

    我明白了、我们说的是第二个 LP 还是第二个 BP?  如果是第二个 BP、您是否尝试过在您工作的 LP 上交换 BP?

    如果我们讨论的是第2个 LP、您是否能够对其进行刷写以便 Acctrl 显示在设备管理器端口中?

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我无法刷写我的第二个 LP。

    我交换了正在工作的 LP 上的 BP-ADS7128。 两个 BPS 的行为方式相同:可以进行 EEPROM 写入、不可以通过 ADS7128工具进行访问。

    谢谢、此致、

    路德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwin:

    如果 EEPROM 已正确编程、您应该能够连接。  在 Options -> Serial Port 中、您应该会看到如下所示的内容:

    如果屏幕空白、请尝试刷新。  如果未显示任何内容、请尝试按 USB 调试器端口右侧的复位按钮。  如果您将 acctrl 视为一个选项、则 EEPROM 没有正确加载。  无论如何、请告诉我您在这里看到了什么。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    按"刷新"或重置不起作用。 我总是会看到以下消息:

    我尝试对 EEPROM 进行编程。 这似乎是成功的:

    但随后仍无法连接到 BP-ADS7128。

    一些进一步的信息:

    • 仅在 EEPROM 写入期间插入并移除写保护跳线。
    • ACCtrl (COM19)和 ACCtrol Console (COM18)可在设备管理器
    • 当尝试连接、刷新时或按下复位按钮后、监控 I2C 信号会不显示任何活动。
    • 我只能在写入 EEPROM 期间查看 I2C 流量。

    此致

    路德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwin:

    这都很奇怪,我很抱歉你 到目前为止遇到的所有问题。  这样我就清楚了、"端口"下拉列表中根本没有列出任何内容?  此外、当您对 EEPROM 进行写操作时、您是否回读了以验证是否以相同的方式返回了您写入的内容?

    从云端操作 GUI 可能存在问题。  您是否尝试过从计算机而不是云来下载 GUI 并运行?  您可以找到如下所示的下载内容:

    首先下载并安装运行时引擎、然后下载并安装 GUI。  由于安全软件问题阻碍了通信、有些人在本地运行比通过云运行更成功。

    此致、
    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    最后、我通过以下方式解决了串行端口问题: 使用 Firefox 代替 MS Edge 浏览器。

    使用 Firefox、我能够连接到 BP-ADS7128。

    当开始使用工具时,我开始使用 Firefox ,然后切换到 Edge 后面临上述问题。

    有趣:EEPROM 写入工具与 Edge 一起运行、而 ADS7128工具不运行。

    感谢您的支持。

    此致、

    路德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ludwin:

    不是所有的浏览器都是一样的,我很抱歉,我没有问你关于你所使用的浏览器。  大多数开发都是在 Chrome 中完成的、但也应该使用其他浏览器。  由于这是一个较旧的项目、浏览器更新很可能会导致问题。  因此我很高兴听到您终于能够进行交流。  感谢您分享这些信息、并希望其他人能够避免您的难题。

    此致、

    鲍勃 B