This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2004:测试模式咨询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1333866/tsc2004-test-mode-consulting

器件型号:TSC2004

您好,团队:

我对 TSC2004测试模式0有一些问题、您能解释一下吗:

1、 我 知道加电斜率不符合要求是否会进入测试模式,我想更详细地了解具体的加电斜率会进入什么,以及如何 判断 测试模式。
2. 在下表中可以看到、如果我进入测试模式、AD0会设为0、如果我识别地址为 ad0=0的器件、芯片就会退出测试模式、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意让我知道您在查看表6时参考的是哪种文档?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay:

      感谢您的回复、我们在 TI.com 中搜索文档。请让我来了解测试模式0的更多信息、因为当前我们在上电斜坡不满足数据表要求时遇到了 I2C NACK 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我很快就会回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay:

      测试模式是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试模式下、AD0设置为0。

    如果器件引脚 AD0为0、则软件复位命令应使器件自动退出测试模式。

    如果 AD0=1、那么如果器件已进入测试模式、它将在器件被处理时不给出 ACK。 因此、需要将器件地址更改为 AD0、然后进行软件复位

    -------------------------------------------------------

    如果硬件中的 AD0=1:

    使用 AD1在器件地址写入 I2C、如引脚 CONFIG 和 AD0=1所示

    10010 AD1 10

    如果未接收到确认、则假定器件由于器件上电顺序不正确而进入测试模式。

    现在 将地址设置为10010AD100

    将软件复位应用为10000010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay:

      感谢您的帮助!  我还想知道是否有任何 特定的上电序列可以进入测试模式、并且我们要验证我们的软件是否已成功修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在今天稍后回复。

    此致

    桑贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确通电时、应遵循上表。 如果按照此步骤失败、则可能会进入测试模式。

    进入测试模式的一种方法可能是在电源变为零后等待10ms、然后重新启动