您好,团队:
我对 TSC2004测试模式0有一些问题、您能解释一下吗:
1、 我 知道加电斜率不符合要求是否会进入测试模式,我想更详细地了解具体的加电斜率会进入什么,以及如何 判断 测试模式。
2. 在下表中可以看到、如果我进入测试模式、AD0会设为0、如果我识别地址为 ad0=0的器件、芯片就会退出测试模式、对吧?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在测试模式下、AD0设置为0。
如果器件引脚 AD0为0、则软件复位命令应使器件自动退出测试模式。
如果 AD0=1、那么如果器件已进入测试模式、它将在器件被处理时不给出 ACK。 因此、需要将器件地址更改为 AD0、然后进行软件复位
-------------------------------------------------------
如果硬件中的 AD0=1:
使用 AD1在器件地址写入 I2C、如引脚 CONFIG 和 AD0=1所示
10010 AD1 10

如果未接收到确认、则假定器件由于器件上电顺序不正确而进入测试模式。
现在 将地址设置为10010AD100
将软件复位应用为10000010