This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:双总线模式下的 PRBS 测试模式

Guru**** 2773475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5400-SP, ADS5400EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1330693/ads5400-sp-prbs-test-pattern-in-dual-bus-mode

器件型号:ADS5400-SP
主题中讨论的其他器件: ADS5400EVM

您好!

我在双总线模式下使用 ADS5400-SP。 在 PRBS 输出模式下、数据总线 A 和 B 的输出是否应始终匹配? 在我们的实验中、PRBS7序列的相位在总线 A 和总线 B 未对齐 。观察到大约63个位的失准。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中有一条注释指出启动阶段不能在双总线模式下进行控制。 这似乎只是针对切换模式,但并不完全清楚。 我将设置好这个并检查一下,并将在下周早些时候再次检查.

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉在此延迟了。 当您说存在63位的未对齐时、它是否指的是针对 PRBS 的127图形序列中的点、因为这只是一个12位部分?

    此致、

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Drew-san、

    在 PRBS 输出模式下、

    数据总线 A 始终输出0x000或0xFFF。
    2.数据总线 B 总是输出0x000或0xFFF
    3、数据总线 A 的输出与 PRBS7完全匹配。
    4.数据总线 B 的输出与 PRBS7完全匹配。
    5.数据总线 A 和 B 上 PRBS7的相位不同步。 这是否符合规格? 下图显示了采集的数据。

    谢谢。

    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya-San:

    您是否正在使用 ADS5400EVM & TSW1400EVM 设置? 或者您是否正在使用自己的固件收集这些数据?

    请牢记、两个单独的总线应该被采集并被视为一次数据捕获。

    在我们的实验台设置中、我们收集了总线 A 和总线 B 数据、可以看到它们完全匹配。  

    下面是我们收集的一个输出数据示例。  

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob San、

    我使用我自己的板和固件。 在 MATLAB 中生成的参考 PRBS7 I 如下。

    10000001000001100001010001111001000101100111010100111110100001110001001101011011110110001101001011101110011001010111111

    我最终明白、如果我一个接一个地跳过这个 PRBS7、它与 PRBS7是一样的。 当数据总线 A 和 B 被视为单个数据序列时、它们与参考 PRBS7相匹配、即使当它们被视为独立的数据序列时、它们每个都与参考 PRBS7相匹配。

    我已确认我的板和固件工作正常。 非常感谢!

    此致、

    Tomoya