主题中讨论的其他器件: ADS5400EVM
您好!
我在双总线模式下使用 ADS5400-SP。 在 PRBS 输出模式下、数据总线 A 和 B 的输出是否应始终匹配? 在我们的实验中、PRBS7序列的相位在总线 A 和总线 B 未对齐 。观察到大约63个位的失准。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在双总线模式下使用 ADS5400-SP。 在 PRBS 输出模式下、数据总线 A 和 B 的输出是否应始终匹配? 在我们的实验中、PRBS7序列的相位在总线 A 和总线 B 未对齐 。观察到大约63个位的失准。
此致、
大家好、Drew-san、
在 PRBS 输出模式下、
数据总线 A 始终输出0x000或0xFFF。
2.数据总线 B 总是输出0x000或0xFFF
3、数据总线 A 的输出与 PRBS7完全匹配。
4.数据总线 B 的输出与 PRBS7完全匹配。
5.数据总线 A 和 B 上 PRBS7的相位不同步。 这是否符合规格? 下图显示了采集的数据。
谢谢。
Tomoya

您好、Rob San、
我使用我自己的板和固件。 在 MATLAB 中生成的参考 PRBS7 I 如下。
10000001000001100001010001111001000101100111010100111110100001110001001101011011110110001101001011101110011001010111111
我最终明白、如果我一个接一个地跳过这个 PRBS7、它与 PRBS7是一样的。 当数据总线 A 和 B 被视为单个数据序列时、它们与参考 PRBS7相匹配、即使当它们被视为独立的数据序列时、它们每个都与参考 PRBS7相匹配。
我已确认我的板和固件工作正常。 非常感谢!
此致、
Tomoya