This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9227EVM:无法获取数据

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9227EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336098/ads9227evm-unable-to-acquire-data

器件型号:ADS9227EVM

您好、TI!

按照 EVM 指南 https://www.ti.com/lit/ug/sbau439/sbau439.pdf 中的说明、我发现自己无法完成此步骤:


以下日志显示了这些步骤导致的错误:

我是否正确执行了配置步骤?

我也没有看到 EN SYNC 按钮

当我单击"Start Capture"时、它显示数据读取错误

感谢任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我意识到我使用的是较早版本的 GUI。  
    我从 TI 下载了 v2.0、现在界面与指南匹配。

    但我仍然看到一些错误:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    感谢您的发帖。 您能否与我们分享一些详细信息以了解您的设置?

    1. FPGA 控制器板的修订字母(DC155 y )
    2. 任何 不同于默认值的跳线位置(FPGA 板和 EVM)
    3. 设备管理器的屏幕截图、其中显示了控制器板枚举

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. FPGA 控制器板的修订字母(DC155 y )
      1. DC155C
    2. 任何 不同于默认值的跳线位置(FPGA 板和 EVM)
      1. 我认为我没有改变任何地方
      1. USB 初始化后  
    3. 错误日志:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    FPGA 控制器卡似乎被正确枚举为"Texas Instruments Sparrow Device"。  

    点击"Program FPGA"后、是否看到 DC155C 板上的 D1 (红色 LED)导通? 此 LED 指示 FPGA 编程成功:

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、没有 LED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    感谢您确认 FPGA 未成功编程。 我会转发给我们的软件团队以查看错误日志。

    同时、您可以尝试以下调试步骤吗:

    1. 从 DC155C 上断开 USB-C 电缆。 两个 PCB 都应完全断电。
    2. 关闭 ADS92xx GUI 软件。
    3. 重新启动 PC
    4. 重新启动完成后、使用默认跳线连接 DC155C 和 ADS9227EVM。
    5. 连接 USB-C 电缆。
    6. 启动 ADS92xx GUI
    7. 逐一执行四个初始化步骤中的每个步骤(确保每个步骤都完成、然后再继续)。  

    如果这样无法成功地对 FPGA 进行编程、请共享最新的错误日志、因此我们必须对内部进行仔细检查。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您提供提示!
    我检查了一点 DC155C 电路板照片、发现电源 LED 没有亮起。 我测量了电压,他们似乎是关闭的。 我再次检查了跳线、发现电源跳线设置为 EXT 5V!  

    更改了、现在所有 LED 都亮起。

    但现在有一个新问题。
    称器件 ID 不匹配  
    EVM 仍然可以工作吗? 我还需要做些什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    正常情况下、器件 ID 不匹配。您可以忽略此消息并继续收集数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    感谢更新、很高兴您解决了此问题。 我们将更新文档以检查 DC155C J2跳线设置并确认其设置为 USB_PWR [1-2]位置。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我们。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个跟进问题。  

    是否有一种以编程方式导出捕获的数据的方法? 现在、我将运行一些测试来表征信号链、可以尝试使用多种设置。 我知道我可以右键单击并导出、但我想看看是否有更简单的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    目前、还没有一种实现数据收集和导出自动化的方法。 我们可以将此反馈用于将来的 EVM 软件更新。

    此致、

    瑞安