This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC088S085:散热焊盘的 CIQ 外壳尺寸缺失

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338319/dac088s085-cisq-housing-dimensions-of-thermal-pad-missing

器件型号:DAC088S085

在外壳"RGH"(部件号的扩展.CISQ)数据表的图纸中、有参考 "D" ="有关外露散热焊盘尺寸的详细信息、请参阅产品数据表"。
但是我在产品说明书中没有找到此信息

DAC088S085CIQ/NOPB (此处最后一个数据表版本是最年轻的版本)

DAC108S085CIQ/NOPB         

DAC128S085CIQ/NOPB

这些器件应共享相同的封装空间。  

请提供有关  外露散热焊盘尺寸的信息( 并更新数据表)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:  

    你是对的、看起来这个关键信息是缺失的。 我将进行深入研究并提交对数据表进行更正的请求。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    此焊盘的尺寸为2.6mm x 2.6mm。 我还将考虑在数据表中修正此信息。 感谢您引起我们的注意。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、


    感谢您的快速回复。
    在将2.6mm x 2.6mm 的散热焊盘绘制到接触行后、我们看到 与周围接触焊盘的间隙仅为50微米(= 2密耳)。
    考虑容差、恐怕会有一些不合适的地方。

    请 提供整个器件焊接模版的建议。

    谢谢。
    约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    我将为您了解相关信息。 与此同时、您能告诉我您是如何获得该结果的吗? 根据我的预期:

    4 (封装宽度)- 2 * 0.55 (引脚长度)- 2.6 (散热焊盘)= 0.3mm

    引脚和焊盘之间为每侧留出大约150微米的空间。 不过、如果我的假设不正确、请告诉我。

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    我们计算了所有容差的最坏情况:  

    最小外壳尺寸3.9mm - 2 x 0.65mm (最大引脚长度)= 2.6mm

    因此、 没有放置2.6散热焊盘的空间(它的容差也可能为+/-0.1mm)。

    谢谢。
    约兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在努力获取完整的图纸。  我们今天应该作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jochen:

    附件是我们的封装经理提供的最新焊接模版和封装信息。 如果您还需要其他信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../RGH0016A_2D00_4214978PDF.PDF

    谢谢。
    埃林