This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:与 DCLK 并行

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1332061/adc3643evm-isue-with-dclk

器件型号:ADC3643EVM

您好!

我当前正在尝试使用 ADC3643EVM、但当我使用示波器检查 DCLK 输出引脚时、我会看到以下情况:

 

 

由于测量范围为-10ms 至~15ms、因此它是频率非常慢的信号。

我的卡是否有问题、或者它是否只是因为我没有正确配置(我没有配置任何内容、只是使用默认配置)。

下面是我的设置:

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:  

    您需要通过 GUI 配置器件、并提供硬件复位以及启用板载时钟。  

    您可以按照用户指南中概述的步骤开始使用: ADC364xEVM 用户指南

    谢谢!

    谢谢、

    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    我没有 TSW1400卡、因此我没有下载 GUI。
    但是、当我查看用户指南时、我看到硬件复位允许您返回到默认配置。 在这种默认配置下、不应该有正确的时钟信号? 因为这是我已经完成的操作、我仍然获得相同的信号。

    谢谢

    法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fadi、GUI 启动后、时钟确实会被正确激活。
    不过、我想在不启动 GUI 的情况下实现该功能、这是否可行、如果可以、我应该怎么做?

    法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    这是因为 EVM 中的板载时钟已开启。 您有两种选择:

    1.使用 EVM 的板载 FTDI 芯片对时钟器件进行编程

    2.修改 EVM 板,以接受采样时钟和 DCLKIN 的外部时钟

    谢谢!

    谢谢、
    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Fadi,

    感谢您的回答。 您推荐什么解决方案?

    -如果是 FTDI 解决方案,我需要添加电阻 R128、R129、R130和 R131 , 这都是吗?

    我不确定我是否拥有有关如何使用此 FTDI 芯片的所有文档、您有什么可以为我提供帮助吗?

    -如果它是外部时钟, 是我需要使用的 DCLKIN_D3还是 FPGA_CLK ?

    谢谢

    法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    FTDI 芯片已激活、这是 GUI 与不同 IC 进行通信的方式。 FTDI 连接到 USB、我们通过它连接 I2C 和 SPI 位。  

    您指出的电阻器仅适用于通过 FPGA (来自 FMC)的 I2C。

    最简单的解决方案是将电路板修改为接受外部时钟。 如果您不计划使用串行模式、则只需提供外部采样时钟。 您需要修改以下片段以接受来自 SMA 连接器的单端或差分时钟。

    谢谢!

    谢谢、
    Fadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    我使用 FPGA 来控制 ADC、并且将使用 并行模式来传输数据。

    我想使用该 FPGA 来生成时钟、这就是为什么我要问我是应该使用 FMC 连接器上的 DCLKIN_D3还是 FPGA_CLK 输入。  

    谢谢。

    法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    如果您希望使用 FPGA 时钟、看起来该电路板仅针对来自 FPGA 的单端输入时钟进行了配置。 因此您需要相应地修改网络。

    此外、您需要设置寄存器0x0E 的位0以启用 SE 端时钟输入。 谢谢!

    谢谢、

    Fadi