Other Parts Discussed in Thread: DAC7678
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7678 我们正在使用 DAC7678、并已注意到、少量具有悬空地址引脚的器件在以较慢的斜升速率上电时会以错误的地址启动。 改变斜升速率是不可取的。
- 是否存在强制此器件在上电后重新加载其地址的方法?
- 要加载正确的地址、需要的最大斜坡速率是多少?
- 内部上电复位信号持续时间是多少?
谢谢