This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7678:解决问题

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1336275/dac7678-addressing-problem

器件型号:DAC7678

我们正在使用 DAC7678、并已注意到、少量具有悬空地址引脚的器件在以较慢的斜升速率上电时会以错误的地址启动。 改变斜升速率是不可取的。

  • 是否存在强制此器件在上电后重新加载其地址的方法?
  • 要加载正确的地址、需要的最大斜坡速率是多少?
  • 内部上电复位信号持续时间是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RD:

    启动至 广播地址后、请尝试发出软件复位。  即使存在重复的地址、也应重新初始化所有器件。   

    谢谢。

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、这不起作用。 在软件复位后、器件似乎没有"重新采样"地址引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压变化的极端程度如何? 可以通过减少旁路电容来改进吗?  您还可以考虑在大电阻器500kΩ 至1MΩ Ω 的地址引脚上添加一个电阻分压器。  您的地址是否受限? 您可以将引脚连接到高电平还是低电平?