This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66EVM:通过模拟输入引脚的共模电压?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341437/ads54j66evm-common-voltage-through-analog-input-pins

器件型号:ADS54J66EVM

大家好、  

我正在研究 ADS54J66EVM、我注意到以下器件的数据表中满足以下2V 共模电压要求。 在查看 EVM 时、我想知道电路板如何通过输入产生此2V 共模电压。 是通过电阻器网络供电、还是这是电路板为模拟输入引脚提供的电压?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    输入在内部自偏置、以通过600欧姆电阻器调整电平。 这使得前端电路变得简单易行、因为您可以简单地进行交流耦合并忽略偏置。

    蔡斯