This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:ADS8568输出数据偏移量约为正确数据的60%。

Guru**** 2472040 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1317131/ads8568-ads8568-output-data-is-shifted-to-about-60-of-correct-data

器件型号:ADS8568

大家好!

我的一个客户使用 ADS8568进行当前的大规模生产。

最近、在特定 ADS8568上观察到以下现象。
他们的问题如下。
请你给我答复吗?

[现象]
在一个特定的 ADS8568上、当电路板关闭然后再次打开时、AD 转换器值变得异常。
AD 转换器本身正常工作、但数据转换值约为预期值的60%。
它看起来像是 ADC 内部基准设置(内部 DAC 输出?) 或 ADC 内部转换增益异常。

这一现象再次出现。 如果电路板的电源关闭并在 AVDD (5V)保持为0.5V 或更高的情况下再次开启、则同一器件也会出现相同现象。
如果我等到 AVDD 低于0.5V、则表示工作正常。

[ADS8568设置]
1./HW/SW 终端= L
2./PAR/SER 终端= H
3.量程端子= H
4. REFEN 端子= H
VREF 是内部基准(2.5V)

[问题]
1.是否有可能发生这种现象? 或者此器件是否损坏?
发生此现象后、他们使用复位端子 H/L 对器件进行了初始化。 但这种不正常现象并没有消失。
  此复位引脚将重置功能的哪个部分-> L->H->L?
ADS8568是否有任何增益控制块? 如果答案是肯定的、可以通过复位端子 L/H/L 来复位增益控制块吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和屋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请你给我答复吗?

    谢谢、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    听起来 ADS8568像是卡在一种"欠压"状态下。 在本例中、我觉得 RESETn 对用于生成内部基准电压的模拟电路没有影响。 您是否可以通过在欠压条件后测量 REFIO 引脚来确认这一点? RESETn 发出之前和之后的结果是什么?  

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的答复。

    我会与客户核实、一收到就会通知您。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持、很抱歉我的回复太晚了。

    我从客户那里获得了以下信息。

    我要求他们测量 REFIO、REFAP、REFBP、REFCP 和 REFDP 引脚的输出电压。
    因此、在正常运行的情况下、所有这些引脚的电压为2.5V。
    但在发生该现象的情况下、 所有这些引脚都是4.2V~5V。

    另一个信息是、

    1.目前有此现象的设备总数为3个。
    (分母未知。)
    2.他们没有访问 Internal CONFIG 寄存器和其他电阻器。
      所有电阻器均为默认值。

    我认为 VREF 电压会移到目标电压(2.5V)的上侧。
     当 ADS8568 上电 且 AVDD (5V)保持在0.5V 或更高电压时、是否会发生此 VREF 偏移?

    您知道为什么会发生这种现象吗?

    谢谢、此致、
    和也。   

       

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的支持。

    您对此现象有任何更新吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    正常运行时预计 REFIO 和所有 REFyP 引脚= 2.5V。

    根据最初的说明、似乎这种现象仅在 AVDD 暂时关闭但恢复为5V 时发生  之前 AVDD 完全放电。 在这种情况下、部分内部基准电路可能会卡住、但不清楚根本原因是什么(即 DAC 输出、基准缓冲器等)。  

    完全可靠地恢复器件的一种方法始终是确保在启用模拟和数字电源电压之前实现完全断电。

    如果客户检测到 REFIO ~= 4.5V、另一种选择是尝试切换内部基准设置。

    您是否可以要求客户切换以下位:

    1. REF_EN (位15、内部基准使能)->将该位设置为0b、然后设置为1b (即禁用、然后启用内部基准)。 这能够恢复 REFIO 电压吗?
    2. REFBUF (第14位、内部基准缓冲器禁用)->将该位设置为1b、然后再设置回0b (即禁用然后启用内部基准缓冲器)。 这是否会恢复 REFyP 引脚(即缓冲器输出)?

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的更新。

    它们使用 ADS8568、满足以下条件。
    1.硬件模式(/HW/SW 引脚=低电平)
    2.串行模式(/PAR/SER 引脚=高电平)
    内部基准模式(REFEN///WR 引脚=高电平)
    4.无配置寄存器访问(它们不访问寄存器)

    目前他们很难更改寄存器设置。

    你有没有其他方法来找到这种现象的原因?
    此外、您是否见过   类似此客户案例的任何现象?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    抱歉、我在您的原始文章中错过了有关硬件模式的详细信息。 在这种情况下、当检测到高 REFIO 电压时、客户是否可以将 REFEN/NWR 引脚置于低电平并使其恢复到高电平? REFIO 电压是否能正常恢复?

    这种现象的原因是 AVDD 电压低、在返回到5V 电压之前保持在地电平以上约500mV。当 ADC 断电时、所有电源都应完全放电、以确保上电时的可靠运行。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的大力支持。

    请让我确保一下
    如果在 REFEN/NWR 引脚设置为低电平并再次使其恢复为高电平时 REFIO 电压正常恢复、那么是否可以说清楚这种现象的原因是在电压恢复到5V 之前在 AVDD 上大约剩余500mV?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    我仅建议使用 REFEN/NWR 引脚测试作为在检测到问题时恢复器件正常运行的方法。 但并未指出根本原因。 确保器件可靠运行的理想方法是将模拟和数字电源完全断电。 我敢肯定、根本原因是由于断电不当(即 AVDD 未完全放电)引起的。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的支持。

    "你想说什么?"
    我让他们检查  在 REFEN/NWR 引脚设置为低电平并再次使其恢复为高电平时 REFIO 电压是否能正常恢复。
     下面我还可以问您几个问题吗?

    问题1:
    您是否曾在 ADS8568或其他器件上看到或听说过此现象?

    问题2.
    尽管 AVDD 剩余电压可能不同、但其他 ADS8568芯片上是否存在此现象。  

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、当电源电压未 正确斜升或放电时、任何 ADC 都会出现问题。 这种情况可能导致的问题类型繁多、并且会因器件而异。 不能保证电源电压阈值在多个 ADS8568器件之间保持一致。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的大力支持。

    我告诉了你的回复、客户问我们以下问题。 因为他们计划在未来将 ADS8568用于成千上万种产品。
    请你给我答复吗?

    问题1: 对于 ADS8568、完全放电的电压是多少?
    放电电压是否可以低于0.1V? 或0.2V?

    问题2. 您建议执行 REFEN/NWR 引脚测试、作为在检测到问题时恢复正常器件运行的方法。
    如果这个方法适合于几个 ADS8568、TI 是否可以说这个方法可用于所有 ADS8568?
    这种方法在理论上有什么原因吗?
    还是创意变为试用?

    问题3: 即使电路板上的电源电压仍然存在、我们电路板上的大多数 ADS8568也不会导致此现象。 区别是什么?

    问题4: 此现象是否可能由单个 IC 故障引起?

    问题5. 仅当电源打开时序时才会发生这种现象、可以承认这种现象
    并且不会在其他时间(连续供电期间)发生?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    切换 REFEN/NWR 引脚的结果是什么? REFIO 电压是否正常恢复? 如果在断电期间 AVDD 放电至小于500mV 时或者在检测到 REFIO 电压不正确时切换 REFEN/NWR 引脚后、REFIO 电压会恢复、则我不会假设器件已损坏。

    如果在正常运行期间使用持续电源、则不会出现此问题。 如果应用需要断电并恢复电源、我建议等待 AVDD < 300mV 以提供一些裕度。 根据您之前的帖子、如果客户等待 AVDD < 500mV、则不会出现问题、因此对我来说、这似乎是一种可靠的方法。 遗憾的是、我们没有具体的特性测试数据可用于提供精确的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的提示回复。

    他们 还没有尝试切换 REFEN/NWR 引脚。
    客户有以下其他问题。
    请你给我你的继电器吗?

    问题1:
    如果 REFIO 电压在切换 REFEN/NWR 引脚后恢复、  
    它是否能够应用于发生相同现象的所有 IC?
    该方法是否是一种成熟的方法?
    还是只是试穿

    问题2.
     除了上电时序之外、是否未发生该 REFIO 错误电压?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazyua-San:

    问题1:只是一次试用

    Q2:我相信这是正确的。 我不知道同一现象发生的原因不同。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的答复。

    我可以另外问您一个问题、如下所示?

    问:
    您是否见过或听说过  ADS8568的 REFIO 错误输出电压现象?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuya-san:

    我以前在 ADS8568上没有遇到此问题。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    我让它们在下降到低于0.3V 后打开。
    它们会添加任何上电延迟电路。

    再次感谢大家、此致、
    和也。