大家好!
我的一个客户使用 ADS8568进行当前的大规模生产。
最近、在特定 ADS8568上观察到以下现象。
他们的问题如下。
请你给我答复吗?
[现象]
在一个特定的 ADS8568上、当电路板关闭然后再次打开时、AD 转换器值变得异常。
AD 转换器本身正常工作、但数据转换值约为预期值的60%。
它看起来像是 ADC 内部基准设置(内部 DAC 输出?) 或 ADC 内部转换增益异常。
这一现象再次出现。 如果电路板的电源关闭并在 AVDD (5V)保持为0.5V 或更高的情况下再次开启、则同一器件也会出现相同现象。
如果我等到 AVDD 低于0.5V、则表示工作正常。
[ADS8568设置]
1./HW/SW 终端= L
2./PAR/SER 终端= H
3.量程端子= H
4. REFEN 端子= H
VREF 是内部基准(2.5V)
[问题]
1.是否有可能发生这种现象? 或者此器件是否损坏?
发生此现象后、他们使用复位端子 H/L 对器件进行了初始化。 但这种不正常现象并没有消失。
此复位引脚将重置功能的哪个部分-> L->H->L?
ADS8568是否有任何增益控制块? 如果答案是肯定的、可以通过复位端子 L/H/L 来复位增益控制块吗?
非常感谢您的答复。
此致、
和屋