This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48:测试

Guru**** 2472040 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1341825/afe58jd48-test

器件型号:AFE58JD48
您好,
   我正在使用 FPGA 来配置 AFE58JD48。 我要验证 JESD204B 链路。 但是、在配置一些寄存器后、我发现 FPGA 中的 JESD204B IP 内核未显示任何接收到的数据。  请帮助确认我的寄存器配置是否正确。
  fpga 侧,我发现 rx_islocedtodata 信号总是0 ,这应该表明 JESD204B IP 内核不能 通过 CDR 从串行数据恢复时钟。
 以下是我当前的寄存器配置:
开始
SPI_DIG_EN = 1  00_0001 # 全局复位、自清除
SPI_DIG_EN = 1  C5_4000 # 根据"12.2器件初始化"
SPI_DIG_EN = 1  D0_0001 #
SPI_DIG_EN = 1  DE_00C3 #
SPI_DIG_EN = 1  DF_0040 #
SPI_DIG_EN = 1 1E_0003  #
SPI_DIG_EN = 1  12_0005 #
SPI_DIG_EN = 1  2A_0800 #
SPI_DIG_EN = 1  12_0000 #
SPI_DIG_EN = 1  11_FFFF #
SPI_DIG_EN = 1  25_0002 #
SPI_DIG_EN = 1  11_0000 #
SPI_DIG_EN = 1  12_000a #根据"10.3.8.1.2 JESD 80X 模式(或4通道模式)"注释
SPI_DIG_EN = 1   29_0001 #
SPI_DIG_EN = 1   31_03C0 #
SPI_DIG_EN = 1   34_091F #
SPI_DIG_EN = 1   35_01C0 #
SPI_DIG_EN = 1   36_0007 #
SPI_DIG_EN = 1   30_8002 #
SPI_DIG_EN = 1   30_8006 #
 
SPI_DIG_EN = 1   31_03D0 #测试
SPI_DIG_EN = 1   32_0040 #  
SPI_DIG_EN = 1  12_0000 #
结束
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天我发现 AFE 芯片应该不会有问题,这个问题可能是由 IP 内核重置造成的。 但是、我还注意到了另一个奇怪的现象:将 DFH 地址写入0x40后、读出的值为0xc740。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的例子。 MSB 8位是只读寄存器,用于存储器件版本信息。