This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:是否有其他具有 RMS 捕获模块和差分输入的 ADC?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1342802/ads7028-are-there-other-adcs-with-rms-capture-module-and-differential-inputs

器件型号:ADS7028
主题中讨论的其他器件: ADS7128

您好!

我正在查看 ADS7028的一个新项目。  我喜欢该器件的内置均值计算和 RMS 电压捕获功能。

是否有类似的器件可以接受差分输入信号?

可以对信号进行偏移、以便每个输入引脚的电压范围在0V - Vdd 范围内。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    不幸的是、我们的产品系列中唯一具有 RMS 功能的其他器件是 ADS7128 -该器件与具有 I2C 接口而不是 SPI 的 ADS7028相同。  您是否可以在 ADC 输入之前使用差分转单端级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢您告诉我。  我将介绍 ADC 输入的单端选项。