Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, ADS7128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7028 主题中讨论的其他器件: ADS7128
您好!
我正在查看 ADS7028的一个新项目。 我喜欢该器件的内置均值计算和 RMS 电压捕获功能。
是否有类似的器件可以接受差分输入信号?
可以对信号进行偏移、以便每个输入引脚的电压范围在0V - Vdd 范围内。
谢谢!