This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:单端模式和差分模式之间的基准电压问题和差异

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1013, ADS1015, ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1344646/ads1013-reference-voltage-question-and-difference-between-single-ended-and-differential-mode

器件型号:ADS1013
主题中讨论的其他器件: ADS1015ADS1014

  下面有一些问题

  1. 假设 VDD 为5V、FS (满量程范围) 为5V 或者(2.048V)?
  2.   单端/差分模式之间的 FS 和 LSB 没有变化?
  3. 单端是正极吗? 0 μ~+2.048V?
  4. 差分模式用于负极/正极? -2.048~+2.048 (AIN0、AIN1之间的差分)  

      我们的原理图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    假设我们的 VDD 是5V,FS (满量程) 是5V 或其他(2.048V)?

    ADS1013的 FSR 固定为±2.048V。

    对于 ADS1014和 ADS1015、满量程范围由配置寄存器中的 PGA[2]:0]位配置、可设置为±6.144V、±4.096V、±2.048V、±1.024V、±0.512V、 ±0.256V。

    如果您要测量高达5V 的电压、则应将 ADS1014/1015的满标量程设置为±6.144V、但最大输出代码绝不会是7FFh、因为这是对应于+6.144V 而非+5V 的输出代码。  

    Unknown 说:
      单端/差分模式之间的 FS 和 LSB 没有变化?

    否、但对于单端输入、只有 FSR 的正半部分可用。

    差动模式是否用于 neg/pos? -2.048~+2.048 (AIN0、AIN1之间的差分) [/报价]

    可以。 满量程范围的负半部对应于 AINP 上的电压低于 AINN 上的电压时。 但是、输入引脚上相对于 GND 的绝对电压不应为负。  

    如果有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    还有一点我忘了指出。 我看了原理图、发现只有 AIN0连接、AIN1悬空。

    对于 ADS1015、您可以将输入连接到 AINX 并使用多路复用器设置将 AINN 设置为 GND。

    对于 ADS1013、AIN1/AINN 应连接到 GND、否则将无法获得良好的读数。  

    此致、  

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安琪尔·塔克斯

    这真的对我很有帮助,我们注意到了浮点引脚,我们固定了。