Other Parts Discussed in Thread: ADS1013, ADS1015, ADS1014
主题中讨论的其他器件: ADS1015、 ADS1014
下面有一些问题
- 假设 VDD 为5V、FS (满量程范围) 为5V 或者(2.048V)?
- 单端/差分模式之间的 FS 和 LSB 没有变化?
- 单端是正极吗? 0 μ~+2.048V?
- 差分模式用于负极/正极? -2.048~+2.048 (AIN0、AIN1之间的差分)
我们的原理图如下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1013, ADS1015, ADS1014
下面有一些问题
我们的原理图如下

尊敬的 Frank:
假设我们的 VDD 是5V,FS (满量程) 是5V 或其他(2.048V)?
ADS1013的 FSR 固定为±2.048V。
对于 ADS1014和 ADS1015、满量程范围由配置寄存器中的 PGA[2]:0]位配置、可设置为±6.144V、±4.096V、±2.048V、±1.024V、±0.512V、 ±0.256V。
如果您要测量高达5V 的电压、则应将 ADS1014/1015的满标量程设置为±6.144V、但最大输出代码绝不会是7FFh、因为这是对应于+6.144V 而非+5V 的输出代码。

Unknown 说:单端/差分模式之间的 FS 和 LSB 没有变化?
否、但对于单端输入、只有 FSR 的正半部分可用。
差动模式是否用于 neg/pos? -2.048~+2.048 (AIN0、AIN1之间的差分) [/报价]可以。 满量程范围的负半部对应于 AINP 上的电压低于 AINN 上的电压时。 但是、输入引脚上相对于 GND 的绝对电压不应为负。
如果有任何其他问题、请告诉我。
此致、
天使