This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102-SEP:ADC 在4.5V 饱和

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345731/adc128s102-sep-the-adc-is-saturating-at-4-5v

器件型号:ADC128S102-SEP

您好!  

我在 我们的某个设计中使用了 ADC128S102-SEP、我们意识到 ADC 读数饱和约为4.5V。 为了检查这是否属实、或者在我们的案例中存在某种故障、我们还在 模拟输入之前使用了单位增益运算放大器 LMP2012WG-QMLV。 VA 通过5V 供电、Vd 为3.3V、而 OPAMP 由相同的5V 电压轨供电。  

对于 OPAMP 的输入、我们有一个分压器、下分压器是一个"电位"用于执行此扫描。 如果能就这个问题给我一些意见就好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naman:

    感谢您的提问。 当探测 ADC 的放大器/输入的输出时、电压范围是多少? 在探测 VA 电源轨时、它实际上是否为5V? 您能否分享一个原理图?

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、  

    在开放的论坛上共享原理图很困难、但是附加的图片中显示了非常精简版的原理图。 问题单位增益放大器的范围在5V 之前 、范围从0.1V 变为5V、但 ADC 会饱和、并在4.5V 之后将4096发送到微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naman:  

    我会通过电子邮件与您联系。

    此致!

    萨米哈