请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC128S102-SEP 您好!
我在 我们的某个设计中使用了 ADC128S102-SEP、我们意识到 ADC 读数饱和约为4.5V。 为了检查这是否属实、或者在我们的案例中存在某种故障、我们还在 模拟输入之前使用了单位增益运算放大器 LMP2012WG-QMLV。 VA 通过5V 供电、Vd 为3.3V、而 OPAMP 由相同的5V 电压轨供电。
对于 OPAMP 的输入、我们有一个分压器、下分压器是一个"电位"用于执行此扫描。 如果能就这个问题给我一些意见就好了。