This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8812:DAC8801/DAC8811/DAC8812数据表中的错误/不一致?

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8801, DAC8811, DAC8812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345924/dac8812-errors-inconsistencies-in-dac8801-dac8811-dac8812-datasheets

器件型号:DAC8812
主题中讨论的其他器件:DAC8801DAC8811

团队、
客户报告不同数据表中的以下连线。
您能评论一下吗?

1) DAC8801:在数据表中 https://www.ti.com/lit/gpn/dac8801 SLAS403B

-在第9页上,时序图(图19)显示了15个而不是14个时钟(数据位 D13到 D0和另一个未标记的准 D-1位)。

但是、根据说明、只有最后14位有效、因此 D-1位会将所有发送的数据位向左移动1位、即省略 D13、D12变为 D13等。 D-1变成 D0、因此发送的数据字将完全错误地传输、进而导致不正确的输出值。 用一个包含16个数据位的示例可能很有用、其中前2位无效、如表1下的脚注(1)所述、D0保持低电平后的 CLK 信号也是如此。

2) 2) DAC8811:在数据表中 https://www.ti.com/lit/gpn/dac8811 SLAS411D  

-在第7页上、读取数据位 DB15到 DB0所需的时钟被正确地显示为1到16。 不过、这些边沿实际上会在关闭 CS 信号的同时跟随第17个 L-H 时钟边沿。 情况不应该是这样、因为如果 CLK 信号的评估电子器件比 CS 信号的评估电子器件略快、 读入另一个数据位(D-1)、并且到目前为止读取的所有数据位都向左移动1位、使输出值失真(请参阅1) DAC8801。 这意味着 CS 信号必须提前半个周期变为高电平、甚至在更好的情况下、CLK 信号应在第16个周期后保持高电平。

-在第15页,标题"图24. 数据输入寄存器"的写入方式与往常不同、在上方而不是图片下方会造成混淆。

-在图25 /CS 中断设施图第15页中,所示的 CLK 周期与 Din 数据不匹配: DB15根本没有(有效) CLK 边沿、即发送的第一个位被忽略(DB14变为 DB15)、并且在末尾、缺少第16位并且数据未被接受-即、标为"有效"的第二个写入序列也无效! 至少/CS 信号在时间上已经在 CLK 信号的 H-L 边沿处变为高电平(与3个 DAC 的其他时序图相比)。

3) DAC8812:在数据表中 https://www.ti.com/lit/gpn/dac8812 SBAS349F  

-在第6页上,有效读取数据位(A1、A0、DB15、...、DB0)的 CLK 时钟在时序图(图1)中被错误地标记为18到1,而不是按升序排列的1…18 (参见 DAC8811 1…16)。 与 DAC8811一样、这里还显示了另一个 L-H 时钟边沿、该边沿与 CS 信号变为无效一致。 情况不应如此、因为如果 CLK 信号的评估电子器件比 CS 信号的触摸速度快、 读取另一个数据位(D-1)、到目前为止读取的所有数据位都向左移动1位并伪造输出值(请参阅2) DAC8811)。 这意味着 CS 信号必须提前半个周期变为高电平、甚至更好地在第18个周期后 CLK 信号应保持高电平。

竞争产品 AD5545中已正确显示了这一点

-在控制逻辑真值表(表2 )的第16页,我发现描述"透明"作为属性的 DAC 寄存器在/LDAC = L 不合适。 DAC 寄存器不是透明的、但仅当/LDAC 处于低电平时、输入寄存器中的数据将传输到 DAC 寄存器、并输出新值。 这就是为什么我认为"更新"一词比"透明"更合适。

为什么上面标记的表和下面标记的图像?

提前感谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    1) 1) 注意到、您的理解是正确的。 根据这个图表、DB12:DB-1将被载入 DAC 寄存器。  

    2)  

    [报价 userid="4466" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345924/dac8812-errors-inconsistencies-in-dac8801-dac8811-dac8812-datasheets ]但是,它们后面实际上是关闭 CS 信号的同时出现第17个 L-H 时钟边沿。

    虽然我看到 它是如何引起 混淆的,不要考虑这些图表缩放. 最后这个图表的重要部分是 tcsh 时间。 从最后一个 CLK 上升沿到 CS 上升沿的最短等待时间应为10ns。 考虑到10ns 延迟时间不会被满足(如果它们同时发生变化)、第17个 CLK 脉冲将无法识别。  

    Dan Chen 说:

    这看起来像一个表、表说明通常位于表上方、而图说明位于图下方。 不清楚为什么它被称为图而不是表。 无论如何、如果要更新该数据表、则数据表将采用新的格式、并且该问题将得到解决(要么将其正确标记为表格、要么保留为图和标题、要么移到底部)。  

    Dan Chen 说:
    DB15没有(有效) CLK 边沿

    规格。 该上横线不应位于此处;

    3)

    Dan Chen 说:
    1 ... 18按升序排列

    规格。 关于 CS 上升沿、请参见 DAC8811的注释。

    Dan Chen 说:
    "updated"要比"透明"
    更合适

    我不完全同意。 如果 LDAC 被永久保持在低电平、输入寄存器和 DAC 寄存器是透明的、并且两个寄存器在 CS 上升边沿后被同时锁存。 如果在数据移入时 LDAC 保持高电平、则输入寄存器在 CS 上升沿被锁存、DAC 寄存器在 LDAC 脉冲之后使用来自输入寄存器的数据进行更新或锁存、如图1所示。

    [quote userid="4466" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1345924/dac8812-errors-inconsistencies-in-dac8801-dac8811-dac8812-datasheets 为什么上面标注的表格和下面标注的图片?

    不确定、这似乎只是我们的标准。  

    此致!

    K·琼斯