This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:2.7V 上电时的逻辑阈值

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346236/afe11612-sep-logic-thresholds-when-powered-at-2-7v

器件型号:AFE11612-SEP

你好:)

我想将其与 Polarfire FPGA 上的2.5V 库连接(I/O 不太容易因组电压较低而发生闩锁)。 我可能会在2.9V 的电压下为器件供电(因此比2.7V 的最小电源高0.2V)。

您能否提供2.7V 电平的数字输入和输出特性? 我只想确保它的兼容性。

来自数据表:

当 IOVDD 为5V 时、最小高电平输入电压为2.1V

当为3mA 供电时、最小高电平输出电压为4.8V

当 IOVDD 为3.3V 时、最小高电平输入电压为2.2V

当为3mA 供电时、最小高电平输出电压为2.9V

根据这些数据、我想当 IOVDD 为2.7V 时、高电平输入电压将大约为2.3V? 令人敬畏的是它仍然是2.2V。

我还猜测当从3mA 供电时,高电平输出电压将大约为2.3V。

可能需要考虑仅在3.3V 下运行器件并在数字输出上使用电平转换器。

感谢您的帮助!

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    由于我们不表征2.7V IOVDD VIH 数据、我无法确定该值是高于还是低于3.3V IOVDD。 不过、在根据我的设置测试该器件时、我看到大约为2.2V 的类似输入范围。  

    使用2.7V 和3mA 拉电流的 VOH 输出约为2.38V。

    您应该能够在2.7V IOVDD 下运行该器件、而且问题很小、尽管此电压下的规格无法像3.3V 或5V 时那样得到保证。  

    如果您有关于此器件的任何其他问题、请告诉我!

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! :)