This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:读取数据时出现问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1338922/ads131m04-problems-reading-data

器件型号:ADS131M04

您好!

客户使用 ST MCU、不知道它是否是驱动程序问题、现在读数不正常。

以下三个问题可帮助您回答:

  • 问题1:原始驱动程序(左),修改后的驱动程序(右)

           
  • 问题2: bytesPerWord 我打印为4,它是正确的吗?

  • 问题3:芯片是否有其他工程代码? (除官方网站驱动程序外)

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea Gao:

    对您的问题的回答:

    我从 TI.com 下载的 ADS131M04驱动程序与您的驱动程序看起来不同、请参阅下面的。 我不确定您为什么要对其进行更改

    Unknown 说:
    问题2:bytesPerWord 我打印为4,是不是正确?

    请按照代码了解"bytesPerWord"是什么。 这一切都是为了让你理解。

    Unknown 说:
    问题3:芯片是否有其他工程代码? (除了官方网站驱动程序)

    除了官方驾驶员还需要什么?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    有任何关于 DMA 的代码例程吗? 数据手册中仅显示了例程的一部分(在9.1.6代码示例中)。 在哪里可以实现完整的 DMA 例程? 可用吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea Gao:

    此参考设计中包含固件: https://www.ti.com/tool/TIDA-010243

    安装.exe 文件会产生下图所示的文件夹结构。 突出显示的文件中包含一些 DMA 代码。

    该代码是为我们的 MSPM0编写的、希望它对您有所帮助

    -Bryan