This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:0V 时 GPIO 低电压

Guru**** 2470030 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1346737/ads1261-gpio-low-voltage-at-0v

器件型号:ADS1261

您好!

如何将 ADS1261的 GPIO 输出电平设置为0V?

我认为它以 AVSS 为基准、所以在输出电平上会在低电平下为我提供-1.0V。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    正如您正确注意到的、GPIO 输出电压以 AVSS 和 AVDD 为基准。 我在 MATLAB 中提供了一张 GPIO 电压表的屏幕截图、

    如果使用双极电源(AVDD = 2.5V、AVSS =-2.5V)、则逻辑高电平= 2.5V、逻辑低电平=-2.5V。

    通过以下方式设置 GPIO 电平:在 GPIO_CON 位中启用正确的 GPIO、在 GPIO_DIR 位中将其设置为输出、然后在 GPIO_DAT 位中设置正确的逻辑电平。 相应的寄存器如下所示

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的答复。 很抱歉没有进一步澄清:我们确实是在使用双极电源+/-2、5V。

    GPIO 用于重置外部电路。

    您能否建议将低电平设置为0V 。 是否有支持负电压的逻辑电平转换器?

    提前感谢您。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    一个选项可以是反相放大器。 您可能需要使用略大于-2.5V 的电压作为放大器的负电源、以满足输入和/或共模电压限制。

    我不知道有任何负电压转换器

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢你的帮助。 我发现一些数字隔离器可能可以正常工作、但我认为这属于另一个论坛。

    我会将我的问题发布在这里。

    再次感谢您的帮助。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    感谢您告诉我们、数字隔离器可能是

    -Bryan