您好!
我的客户使用的是同步模式、使用内部基准电源、输出增益=2。
客户需要分别将值写入 DAC-A 和 DAC-B 并同时输出。 请告诉我如何发送命令。
此致、
西井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用的是同步模式、使用内部基准电源、输出增益=2。
客户需要分别将值写入 DAC-A 和 DAC-B 并同时输出。 请告诉我如何发送命令。
此致、
西井市
尊敬的 Nishie-san:
这取决于您是要使用硬件触发器还是软件触发器来更新通道。
对于硬件触发器、您需要启用 DAC 通道以响应 LDAC 引脚、这是默认操作。 这是在 DB0和 DB1中设置的。
对于软件触发、请将 DB0和 DB1设置为1并保持 LDAC 引脚始终拉低。 首先使用突出显示的命令将输入寄存器更新为每个通道所需的代码、然后使用更新所有 DAC 命令更新两个 OUT
此致!
K·琼斯
尊敬的 Katlynne-San:
感谢您的答复。
因为我使用软件触发器、所以我要设置 DB0和 DB1to1并保持 LDAC 引脚始终拉低。
1) 1)应该何时设置"启用内部基准且增益= 2?" (下图0号)
2) 2)还有哪个我要使用"增益:DAC-B 增益=2、DAC-A 增益=2 (内部 VREF 默认设置)"或"启用内部基准并将 DAC 复位为增益=2"?
此致、
西井市
尊敬的 Katlynne-San:
我有两个问题。
我要求客户检查操作、但在下面的过程中、当数字为3时、DAC-A 会输出。 您能否检查一下过程中是否有错误?
1)/始终下拉 LDAC 并发送命令 DB0、DB1=1。
2) DAC 内部基准发送命令以启用电源和双倍输出增益。
3) 3)写入 DAC-A 输入寄存器(下图中的编号1)。
此数据表状态、"当在同步模式中时(/LDAC=Low)、数据在第24个 SCLK 周期的下降边沿上被更新。" 我将这句话解释为:"在同步模式下、一个到输入寄存器输出 DAC 中数据的写入命令。"
如果我使用像将 LDAC 寄存器设置为 DB1/DB0=1/1这样的两步写入操作、即写入输入寄存器(C-2-C0=000)→写入更新寄存器(C2-C0=001等)、是否可以同时输出 DAC-A/B?
此致、
西井市
尊敬的 Nishie-san:
1.0011 0000 0000 0000 0000 0011、DAC-B 和 DAC-A 的 LDAC 引脚未激活
2.0011 1000 0000 0000 0001、 使能内部基准和将 DAC 复位至 GAIN = 2
3. 0000 0000 0000 [0000 0000 0000 0000], 用[]中的数据更新通道 A 输入寄存器
4. 0000 0001 [0000 0000 0000],更新通道 B 输入寄存器 中的数据
5. 0000 1111 0000 0000 0000 0000, 更新 DAC A 和 B 输出
您能否确认他们使用的是上述顺序、并且他们的代码与我分享的代码相匹配?
如果存在应导致 DAC 输出发生变化的某些外部激励源、则通常使用外部硬件 LDAC。 这比使用软件编写更新要快得多。 该命令在 LDAC 被拉至低电平时生效。 这意味着 命令(用于设置和更新 DAC 输出)可以更早地写入、 但 直到外部 LDAC 拉至低电平后才会生效。
在同步模式中、命令将在第24个 SCLK 上生效。 因此该命令在被写入 DAC 后立即生效。 如果您希望输出同时更新、此模式要求您写入输入寄存器、然后更新 DAC 寄存器) "更新所有 DAC"命令实际上是一个软件 LDAC。
此致!
卡琳恩
尊敬的 Erin-San:
感谢您提供的信息。
尊敬的 Katlynne-San:
我还有其他问题。 如果您能回答并申请朋友、我将不胜感激。
由于访问次数减少、客户采用以下 序列进行写入:
*不确定部分是用1而不是0执行的。 nLDAC 引脚连接固定为低电平、因为它与 GND 相连。
它与你告诉我的程序不同、但操作是否有任何不同? (我知道"写入 DAC-B 输入寄存器和所有更新 DAC "和"更新所有 DAC "是相同的、实际上是不同的吗?)
在客户序列中、第三步仅打印了 DAC-A。
此致、
西井市
尊敬的 Nishie-san:
这与您告诉我的程序不同,但操作是否有任何区别? (我知道"写入 DAC-B 输入寄存器和所有更新 DAC "和"更新所有 DAC "是相同的、实际上是不同的吗?)
这两个命令都应将数据从 DAC A/B 移动到 DAC A/B 的输出。 "写入 DAC-B 输入寄存器和所有更新 DAC " 将在更新 DAC B 输出之前更新 DAC B 寄存器中的数据。
在客户序列中,第三步仅打印了 DAC-A。
您是说 DAC A 输出在第三步后发生了变化吗?
客户正在执行的较短顺序应与我之前分享的顺序相同。 它们将我的程序中的步骤4和5合并为两个步骤、它们应该操作相同。
此致!
K·琼斯
尊敬的 Katlynne-San:
我确信设置正确,且示波器屏幕截图显示正确。
客户不希望出现波形般的行为。 私有消息附加的图表显示了执行"写入 DAC-A 输入寄存器"时的波形。 客户希望执行"写入 DAC-A 输入寄存器"、但不想从 DAC-A 输出。 您告诉我的程序是否与客户期望的行为不同?
如果客户还想发送示波器屏幕截图来验证命令1和2,则我可以在等待 EVM 时查看这些示波器。 [/报价]我希望您通过所有方式测量波形。
此致、
西井市
尊敬的 Katlynne-San:
我应在周一获得测试结果以验证同时更新 DAC A 和 B 所需的命令。 [/报价]感谢您的支持。
我期待看到测试结果。
您是否要求我测试此表中 DB0和 DB1的每种组合以验证其是否准确?->否。 我对没有解释表示歉意。
我想检查我描述的四种类型对于 DAC-A/B 输出时序控制方法是否正确。
此致、
西井市
[/quote]
尊敬的 Nishie-san:
我发现程序有问题。 LDAC 引脚应从外部保持高电平、而不是低电平。 在这种情况下、写入输入寄存器的命令不会更新输出、因为它正在等待 LDAC 脉冲。 更新全部 DAC 命令充当 SW LDAC、无需通过硬件更改 LDAC 引脚的状态即可更新输出。
此过程应更新为:
保持 LDAC 引脚始终被拉为高电平
或客户提供的较短版本:
保持 LDAC 引脚始终被拉为高电平
我在 EVM 上确认了这两个过程。
LDAC 寄存器中的 DB0/1确定 LDAC 引脚正常工作还是内部接地。 如果 LDAC 引脚通过 DB0/1在外部或内部接地、则器件将始终在同步模式下工作、"写入 DACx 输入寄存器"将立即更新 DAC 输出。
此致!
K·琼斯