This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7562:同时输出 DAC-A 和 DAC-B

Guru**** 2917290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1331132/dac7562-dac-a-and-dac-b-output-at-the-same-time

器件型号:DAC7562

您好!

我的客户使用的是同步模式、使用内部基准电源、输出增益=2。

客户需要分别将值写入 DAC-A 和 DAC-B 并同时输出。 请告诉我如何发送命令。

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:  

    这取决于您是要使用硬件触发器还是软件触发器来更新通道。

    对于硬件触发器、您需要启用 DAC 通道以响应 LDAC 引脚、这是默认操作。 这是在 DB0和 DB1中设置的。

    对于软件触发、请将 DB0和 DB1设置为1并保持 LDAC 引脚始终拉低。 首先使用突出显示的命令将输入寄存器更新为每个通道所需的代码、然后使用更新所有 DAC 命令更新两个 OUT

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您的答复。

    因为我使用软件触发器、所以我要设置 DB0和 DB1to1并保持 LDAC 引脚始终拉低。

    1) 1)应该何时设置"启用内部基准且增益= 2?" (下图0号)

    2) 2)还有哪个我要使用"增益:DAC-B 增益=2、DAC-A 增益=2 (内部 VREF 默认设置)"或"启用内部基准并将 DAC 复位为增益=2"?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie-san:  

    当内部基准上电时、默认设置 GAIN = 2选项、因此无需编写此命令。 如果您使用一个外部基准并且想使用增益= 2选项、那么只需要编写这个命令。  

    只需将"Enable internal reference and gain=2"写入为启动时的第一个命令。 然后使用 命令1和2写入输入寄存器并根据需要更新输出。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Katlynne-San:

    我有两个问题。

    我要求客户检查操作、但在下面的过程中、当数字为3时、DAC-A 会输出。 您能否检查一下过程中是否有错误?

    1)/始终下拉 LDAC 并发送命令 DB0、DB1=1。

    2)  DAC 内部基准发送命令以启用电源和双倍输出增益。

    3) 3)写入 DAC-A 输入寄存器(下图中的编号1)。

    此数据表状态、"当在同步模式中时(/LDAC=Low)、数据在第24个 SCLK 周期的下降边沿上被更新。" 我将这句话解释为:"在同步模式下、一个到输入寄存器输出 DAC 中数据的写入命令。"

    如果我使用像将 LDAC 寄存器设置为 DB1/DB0=1/1这样的两步写入操作、即写入输入寄存器(C-2-C0=000)→写入更新寄存器(C2-C0=001等)、是否可以同时输出 DAC-A/B?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nishie-san:  

    1.0011 0000 0000 0000 0000 0011、DAC-B 和 DAC-A 的 LDAC 引脚未激活

    2.0011 1000 0000 0000 0001、 使能内部基准和将 DAC 复位至 GAIN = 2

    3.  0000 0000 0000 [0000 0000 0000 0000], 用[]中的数据更新通道 A 输入寄存器

    4. 0000 0001 [0000 0000 0000],更新通道 B 输入寄存器 中的数据  

    5. 0000 1111 0000 0000 0000 0000, 更新 DAC A 和 B 输出

    您能否确认他们使用的是上述顺序、并且他们的代码与我分享的代码相匹配?

     

     如果存在应导致 DAC 输出发生变化的某些外部激励源、则通常使用外部硬件 LDAC。 这比使用软件编写更新要快得多。 该命令在 LDAC 被拉至低电平时生效。 这意味着 命令(用于设置和更新 DAC 输出)可以更早地写入、 但 直到外部 LDAC 拉至低电平后才会生效。  

    在同步模式中、命令将在第24个 SCLK 上生效。 因此该命令在被写入 DAC 后立即生效。 如果您希望输出同时更新、此模式要求您写入输入寄存器、然后更新 DAC 寄存器) "更新所有 DAC"命令实际上是一个软件 LDAC。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    我想在一封私人消息中与您分享客户测得的波形。 我可以申请朋友吗?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    Katlynne 目前不在办公室。 她将在周一回来协助您。

    谢谢!
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin-San:

    感谢您提供的信息。

    尊敬的 Katlynne-San:

    我还有其他问题。 如果您能回答并申请朋友、我将不胜感激。

    由于访问次数减少、客户采用以下 序列进行写入:

    1. 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 nLDAC 引脚对于 DAC-B 和 DAC-A 无效
    2. 1111 1111 1111 1111
    3. 1111 1111使能内部基准并将 DAC 复位至增益=2 1100 0000 [xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]写入 DAC-A 输入寄存器 1101 0001 [xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]写入 DAC-B 输入寄存器并更新所有 DAC

    *不确定部分是用1而不是0执行的。 nLDAC 引脚连接固定为低电平、因为它与 GND 相连。

    它与你告诉我的程序不同、但操作是否有任何不同? (我知道"写入 DAC-B 输入寄存器和所有更新 DAC "和"更新所有 DAC "是相同的、实际上是不同的吗?)

    在客户序列中、第三步仅打印了 DAC-A。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    这与您告诉我的程序不同,但操作是否有任何区别? (我知道"写入 DAC-B 输入寄存器和所有更新 DAC "和"更新所有 DAC "是相同的、实际上是不同的吗?)

    这两个命令都应将数据从 DAC A/B 移动到 DAC A/B 的输出。  "写入 DAC-B 输入寄存器和所有更新 DAC " 将在更新 DAC B 输出之前更新 DAC B 寄存器中的数据。  

    在客户序列中,第三步仅打印了 DAC-A。

    您是说 DAC A 输出在第三步后发生了变化吗?

    客户正在执行的较短顺序应与我之前分享的顺序相同。 它们将我的程序中的步骤4和5合并为两个步骤、它们应该操作相同。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您朋友的请求和回复。

    我知道客户顺序和 Katlynne-San 序列之间的最终结果没有区别。

    我还以私密消息的方式发送了波形。 如果有同时输出 DAC-A 和 DAC-B 的解决方案、请告知我。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我相信设置是正确的、并且示波器屏幕截图看起来是正确的。 我已经订购了 EVM、因此我可以尝试在实验室自行测试。  

    如果客户还想发送示波器屏幕截图来验证命令1和2、那么我可以在等待 EVM 时查看这些内容。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    我确信设置正确,且示波器屏幕截图显示正确。

    客户不希望出现波形般的行为。 私有消息附加的图表显示了执行"写入 DAC-A 输入寄存器"时的波形。 客户希望执行"写入 DAC-A 输入寄存器"、但不想从 DAC-A 输出。 您告诉我的程序是否与客户期望的行为不同?

    如果客户还想发送示波器屏幕截图来验证命令1和2,则我可以在等待 EVM 时查看这些示波器。  [/报价]

    我希望您通过所有方式测量波形。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我的意思是、就发送 SPI 命令而言、波形看起来是正确的、但我认为输出不应该像波形后面所示那样更新。 我将检查 EVM 并在它到达时验证行为。  

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您的支持。

    我根据你告诉我的程序绘制了一个图表。 客户想要执行的行为是下面所示的红色框架。

    如果您能检查 EVM 是否可以完成同样的操作、我将不胜感激。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    这就是我希望我们讨论的过程会出现的行为。 我发送的原件和客户修改的原件。 但让我在 EVM 到达以进行验证时对其进行测试。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您考虑进行测试。

    我还有其他问题。

    我知道同步/异步设置由硬件或软件(寄存器设置)决定。 当按照下表所示使用 HW (LDAC 引脚)和 SW (DB1/DB0)进行设置时、DAC-A/B 的输出时序是否正确(根据提供的信息)?

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我应该在星期一获得测试结果、以验证同时更新 DAC A 和 B 所需的命令。  

    您是否要求我测试此表中 DB0和 DB1的每个组合、以验证其是否准确?

    此致!

    卡琳恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    我应在周一获得测试结果以验证同时更新 DAC A 和 B 所需的命令。  [/报价]

    感谢您的支持。

    我期待看到测试结果。

    您是否要求我测试此表中 DB0和 DB1的每种组合以验证其是否准确?

    ->否。  我对没有解释表示歉意。

    我想检查我描述的四种类型对于 DAC-A/B 输出时序控制方法是否正确。

    此致、

    西井市

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    我发现程序有问题。 LDAC 引脚应从外部保持高电平、而不是低电平。 在这种情况下、写入输入寄存器的命令不会更新输出、因为它正在等待 LDAC 脉冲。 更新全部 DAC 命令充当 SW LDAC、无需通过硬件更改 LDAC 引脚的状态即可更新输出。  

    此过程应更新为:

    保持 LDAC 引脚始终被拉为高电平

    1. 0011 1000 0000 0000 0001、 使能内部基准并将 DAC 复位至 GAIN = 2
    2.  0000 0000 [0000 0000 0000 0000], 使用[]中的数据更新通道 A 输入寄存器
    3. 0000 0001 [0000 0000 0000 0000],更新通道 B 输入寄存器 中的数据
    4. 0000 1111 0000 0000 0000 0000 0000、 更新 DAC A 和 B 输出

    或客户提供的较短版本:

    保持 LDAC 引脚始终被拉为高电平

    1. 1111 1111 1111 1111
    2. 1111 1111使能内部基准并将 DAC 复位至增益=2 1100 0000 [xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]写入 DAC-A 输入寄存器 1101 0001 [xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx]写入 DAC-B 输入寄存器并更新所有 DAC

    我在 EVM 上确认了这两个过程。  

    LDAC 寄存器中的 DB0/1确定 LDAC 引脚正常工作还是内部接地。 如果 LDAC 引脚通过 DB0/1在外部或内部接地、则器件将始终在同步模式下工作、"写入 DACx 输入寄存器"将立即更新 DAC 输出。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne-San:

    感谢您的确认。 您的支持真的很有帮助。

    我将 LDAC 固定为 High、并尝试使用您给我的过程。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    如果您遇到任何问题、请告诉我。  

    此致!

    卡琳恩