Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08
您好! ADS131M08的全局斩波模式。
在全局斩波模式下、采样完成后 ADC 是否会等待全局斩波延迟才会自动开始下一次采样? 在"Sampling N"中、N 是采样周期还是采样点?

2.如果将全局斩波延迟[GC_DLY]设置为足够长的时间、例如、最大值为65536 tMOD、如果 tMOD 为1/4.096M 秒、则 GC_DLY 最多可以延迟0.016秒。 如果在 SYNC 引脚上以6400Hz 的频率生成触发信号、则其周期为0.00015625秒、远小于 GC_DLY 的0.016秒。 因此、是否可以根据6400Hz 的触发信号对 ADS131M08进行采样。