This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:关于全局斩波和同步

Guru**** 2550430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347633/ads131m08-about-global-chop-and-sync

器件型号:ADS131M08

您好! ADS131M08的全局斩波模式。

在全局斩波模式下、采样完成后 ADC 是否会等待全局斩波延迟才会自动开始下一次采样? 在"Sampling N"中、N 是采样周期还是采样点?

2.如果将全局斩波延迟[GC_DLY]设置为足够长的时间、例如、最大值为65536 tMOD、如果 tMOD 为1/4.096M 秒、则 GC_DLY 最多可以延迟0.016秒。 如果在 SYNC 引脚上以6400Hz 的频率生成触发信号、则其周期为0.00015625秒、远小于 GC_DLY 的0.016秒。 因此、是否可以根据6400Hz 的触发信号对 ADS131M08进行采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ?、

    以下是您在本视频中

    [报价 userid="601851" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1347633/ads131m08-about-global-chop-and-sync ]n 全局斩波模式、在完成采样后、ADC 是否会等待全局斩波延迟才能自动开始下一次采样? 在"Sampling N"中、N 是采样周期还是采样点?

    是的、ADC 在完成采样后会等待一段延迟时间、然后才开始下一次采样。 这是为了让输入在交换后有时间稳定

    采样 N 是一个转换周期、这是 Δ-Σ 调制器对模拟输入进行采样、对数据进行滤波并抽取输出的时间。 当图中显示"第1个全局斩波转换结果"和"第2个全局斩波转换结果"时、即可获得实际输出数据。

    Unknown 说:
    f Global-chop Delay [GC_DLY]设置为足够长的时间、例如、最大值为65536 tMOD、如果 tMOD 为1/4.096M 秒、则 GC_DLY 可以延迟最大0.016秒。 如果在 SYNC 引脚上以6400Hz 的频率生成触发信号、则其周期为0.00015625秒、远小于 GC_DLY 的0.016秒。 因此、是否可以根据触发信号的6400Hz 对 ADS131M08进行采样。

    是的、触发同步的时间不应少于 GC 延迟。 但我也不确定您为什么会这样做

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好?? ?、

    欢迎您

    -Bryan