请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE58JD48 您好!
PDN_CH 寄存器可用于为每个通道的 VCA 断电

在数据表上、位0映射到 CH1、位1映射到 CH2... 位15映射到 CH16
然而、在我们的测试中、它看起来应该颠倒、即 位0映射到 CH16、位1映射到 CH15... 位15映射到 CH1
您能帮助确认这一点吗?
此外,我们想确认 CW_MIX_PH_CH 寄存器上是否存在同样的问题? 因为很难确认设备设置相位的正确性。

谢谢。