This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿、数据转换器团队、
我有一个 针对某个项目使用 AFE58JD28的客户原型设计、我们希望您能帮助提供有关如何将两个器件正确同步的指导。 请在下方查看我们的咨询摘要!
我之所以在这里发帖、是因为您的 E2E 论坛上似乎有对该器件的讨论、但是如果您更喜欢在这个论坛之外进行此讨论、请告诉我、我会根据需要直接进行联系。 谢谢!
我们计划 将两个 AFE58JD28 AFE 同步、并想知道传入的 SYSREF 信号是否会同步它们。 在数据表中、它只声明 TX_TRIG 信号将同步两个芯片、但是我们想知道根据数据表顶部附近的方框图、SYSREF 信号是否也会同步两个芯片。 还有其他似乎意味着 SYSREF 将同步两个芯片、但在关于同步两个芯片的部分中、它仅讨论 TX_TRIG 引脚。 您能帮助我们澄清一下吗?
此致、
马特
您好、Matt、
SYSREF 信号将复位 LMFC 时钟。 因此、这是跨器件同步和保持确定性延迟的标准方式。 您应参阅数据表中的"使用 SYNC~和 SYSREF 进行同步"部分。 它解释了应用 SYSREF 信号后哪些模块会复位。
大多数客户用来 匹配多个器件的延迟的另一个理想方法是查看器件输出端的同步字(启用了 DEMOD)、该字在应用 TX_TRIG 脉冲时由器件插入数据。 基本上、JESD 链路使用 SYNC/SYSREF 建立、然后使用 TX_TRIG 通过查看 SYNC 字来匹配延迟。 此外、如果您定期应用 SYSREF 并且不希望 DEMOD 受到干扰、请将 JESD_RESET1位设置为"1"。
此致、
沙比尔
感谢您的回复!
我已将此问题传递给我的客户、并将让他们直接在该主题中评论、以及他们可能提出的任何后续问题。
-马特
Shabbir,
在 "11.2 Device Initialization (11.2设备初始化)"下面的数据表中 、指出我们必须在上电、初始化和多芯片同步过程中使 TX_TRIG 生效。 只要 JESD_RESETx 寄存器配置为也复位非 JESD 块的时钟/相位、我们是否可以为此目的置位 SYSREF?
埃里克
是的、应该没问题。
只是为了实现我们的对齐->在系统级别、SYSREF 将由 LMK 生成、并定期运行。 您可能不希望在 SYSREF 上复位 DEMOD。 因此、TX_TRIG 能够很好地处理这种情况。 尽管 SYSREF 可以实现此目的、但最好在系统级别进行 TX_TRIG 连接、以便使用 SYSREF 对 DEMOD 进行去耦。
谢谢!
此致、
沙比尔
Shabbir,
我们不使用 DEMOD、因此我们仅选通 SYSREF 一次(不是定期选通)。 我们连接 TX_TRIG 的唯一原因是为了满足 加电时的初始化/多芯片同步要求。 这确实可以为我们节省使用 SYSREF 用于此目的的复杂性。
感谢您的帮助!
埃里克