请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS7138 大家好、
客户已请求 ADC、他们将需要8CH 和 I2C 接口来读回值。 它还要求 AIN 引脚检测0.3V。
ADS7138是否适合选择? 或者我们有更好的选择吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.