This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:ADC 建议问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350690/ads7138-adc-suggestion-question

器件型号:ADS7138

大家好、

客户已请求 ADC、他们将需要8CH 和 I2C 接口来读回值。 它还要求 AIN 引脚检测0.3V。  

ADS7138是否适合选择? 或者我们有更好的选择吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    ADS7138是一个不错的选择!