This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:AFE5816和放大器需要的时钟;测试模式

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1350802/afe5816-required-clock-at-afe5816-test-patterns

器件型号:AFE5816

大家好!

我对 AFE5816有两个问题

1) ADC_CLK 的绝对最大值(单端情况和 LVDS 情况)

2) 2)  AFE5816中的测试模式是否独立于 ADC 时钟运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我能否获得有关 ADC_CLK 的 Vih (高电平输入电压)和 Vil (低电平输入电压)的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) ADC_CLK - LVDS 模式-标准 LVDS 摆幅为350mVpp。 当您从外部申请设备 700mvpp 您是350mvpp。 因此,根据 LVDS 标准,最大值为450mvpp。 您可以在 LVDS 模式下应用900mVpp。

    在 CMOD 模式下、最好处于1..9Vpp 范围内

    2) 2)您需要 ADC 时钟来获取测试图形